This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:应用手册中运算放大器器件型号的阐释:面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540755/lm5176-clarification-on-op-amp-part-number-for-application-note-bidirectional-tec-driver-design-for-40-w-tec

器件型号:LM5176
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我要参考的是名为“什么是自定义电流检测“的应用手册  《面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计》 。 在方框图(图 2-1)中、似乎有一个运算放大器、其反相和同相输入之间连接了一个电阻器、然后路由到  ADC_IN  引脚的配置。

但是、本文档并未提供有关该运算放大器或电阻器的详细信息。 请提供  器件型号  输入和输出以及任何相关输入  电气特性  它应该满足吗? 此外、我希望得到有关的指导  用途和建议值  输入之间电阻器的等效阻抗。

非常感谢您的帮助。

此致、
Gael Garcia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gael:

    让我与这份报告的作者核实、并在本周晚些时候回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gael:

    感谢您对我们的解决方案感兴趣。

    对于原理图中的放大器、我们建议使用 TI 电流 检测放大器。 您可以根据具体应用选择模拟或数字 INA。 对于模拟应用、您可以检查 INA241。

    如果您有任何问题、请告诉我们。

    Matthew