请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我要参考的是名为“什么是自定义电流检测“的应用手册 《面向 40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计》 。 在方框图(图 2-1)中、似乎有一个运算放大器、其反相和同相输入之间连接了一个电阻器、然后路由到 ADC_IN 引脚的配置。
但是、本文档并未提供有关该运算放大器或电阻器的详细信息。 请提供 器件型号 输入和输出以及任何相关输入 电气特性 它应该满足吗? 此外、我希望得到有关的指导 用途和建议值 输入之间电阻器的等效阻抗。
非常感谢您的帮助。
此致、
Gael Garcia