This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119EVM:精度还是传感器不良?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119, TMP119EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534842/tmp119evm-accuracy-or-bad-sensor

器件型号:TMP119EVM
主题中讨论的其他器件:TMP119

工具/软件:

我们有两个来自评估模块的 TMP119 传感器、但传感器在穿孔处分离并连接到我们自己的接口。  我将它们与几个 J/K 温度计进行比较。  这三款温度计大致相同、其中一款 TMP119 比温度计低 0.3C、另一款比温度计高 0.6C。  我知道 J/K 温度计不太准确、但希望 TMP119 传感器的读数几乎相同。  我们的传感器是否损坏?  如果是,它是不可能从我的数据中判断哪一个是坏的,如果不是两个.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    传感器读数差异可能是由测试环境中的实际温度梯度引起的。 您能分享或描述一下测试设置的图片吗?

    温度梯度可能在环境条件、烤箱和环境室中发生、并且可能是由局部热点(例如烤箱的加热元件,LDO 或 MCU 等电路板热点,甚至是人类)引起的。 我们的研发团队使用 稳定且均匀的~0.005mC 油浴、这使我们能够正确地测试温度传感器的精度。

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakeenah、

     我想去一个油浴!  从图中可以看出、我将两个传感器和两个温度探头粘贴到了一个纸板盒上、探头下方有一张纸、以确保它们像 TMP119 一样自由地从纸板上坐下来。  第五个温度计的传感器埋在白色外壳中,所以反应非常慢,但它似乎镜像其他温度计。

     以下是我的一些读数:

    与外部仪表的比较

    传感器/接口

    TMP119

    Govee

    Fluke 52

    Agilent U1272

    1.

    1.

    25.43

    24.7.

    24.8.

    24.6.

    1.

    2.

    25.41.

    24.8.

    24.6.

    24.7.

    2.

    1.

    24.47

    24.7.

    24.7.

    24.7.

    2.

    2.

    24.48

    24.8.

    24.7.

    24.6.

     

    换用接口电缆时会有额外的读数、以确保没有任何外部原因导致无法解释的读数。

     在 2 分钟内我对每个传感器进行的初始数据收集显示传感器 1 上的温度下降、但我认为这是由于房间空调打开所致。

     。

    您可以看到四个传感器连接到纸板箱、所有这些传感器都在附近。  我们需要知道 TMP119 是否按规定准确、您能解释一下差异吗?

    David Elsbernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您分享测试设置和数据。  

    所有 TMP119 器件均在 NIST 可追溯的生产调试装置上进行了测试并经过校准、以确保温度精度符合数据表中的规定 (0-45°C 时的最大温度误差为 0.08°C)。

    这种差异可能是由参考温度计的精度/分辨率以及环境波动/梯度引起的。  TMP119 的精度高于 3 个基准、因此无法 使用这些基准验证 TMP119 的准确性;它们是否匹配最终会武断。 此外、由于测试环境是开放且不受控制的、这将导致环境波动/梯度、从而进一步导致传感器之间的测量不匹配(尤其是在交流电源开启等情况下)。 要正确测试精度、您需要一个稳定且均匀(受控)的环境、以及至少比 TMP119 精度更高的基准传感器。 您甚至可以尝试使用密封盒或其他东西来覆盖传感器、并让它们达到平衡一段时间、以查看这是否有助于测量稳定(确保附近也没有加热源)。  

    祝你好运!  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您建议的那样、我将传感器放在一个盒子中、内部用泡沫包裹、所有传感器彼此之间的距离都在 1 英寸以内。  以下是图片:

    传感器编号 浸泡时间小时数 温度 TMP119(°C) Fluke 1504 Fluke 测量器产生的误差。 (°C)
    1. 4. 24.7. 24.5791 0.121.
    2. 4. 23.67 24.7255 –1.056

    最大允许误差 — TMP119 为 0.08C、Flule 1504 为 0.02C、漂移随时间变化的误差为 0.12C 时为 0.02C。

    传感器 1 是可以接受的;温度计校准周期结束时、似乎已确认 TMP119。

    传感器 2 明显“关闭“了摄氏度、并且测量是可重复的。

    问题 1 --你会更换坏的传感器吗?  我们可以将坏器件发回进行分析。

    问题 2 --如果坏的传感器可能滑过、 我们有什么保证可以接受安装在我们模块上的 TMP119 的最终良率?  你有这方面的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    同一盒中的两个传感器之间的 1C 误差肯定很高、我想知道这是泡沫造成的还是盒子附近的热点造成的。 我不确定传感器应该用泡沫包裹、我会让它们坐在箱内的稳定空气中。  

    生产测试失败/丢弃任何不符合要求的单元。 该器件还可通过 NIST 进行追溯、因此您可以与我共享所报告的坏器件的唯一 ID、我们的团队可以仔细检查生产数据。

    您可以提交客户产品故障分析 (CPR) 、以便 TI 能够评估所报告的问题。 请按照此处的说明提交故障分析: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html。 如果遇到实际质量问题、TI 可以退款或进行更换。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是一名现场质量工程师。 我收到了您的 故障分析申请 CPR251125891。 CPR 表格用于器件故障分析、因此质量团队无法帮助解决 TMP119EVM 上的问题。 Sakeenah 的团队需要帮助完成后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    很抱歉内部混淆 CPR。 温度和环境检测产品线的应用团队可以帮助解决此问题。 我将很快通过电子邮件与您联系以了解后续步骤。

    此致、

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sakeenah、我会查找这封电子邮件。