This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:偏移和振荡

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536642/fdc2214-offset-and-oscillation

器件型号:FDC2214


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 FDC2214 测试器件、确保电容随施加的电压而变化。

它们为器件提供 50V 电压、电容应为 35pF。 它们由 LCR 数字电桥进行测试、结果关闭并且不会振荡。

但它们使用 FDC2214 进行测试、电容不符合结果并具有振荡、这里的潜在原因是什么?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    开始故障排除的最佳位置是确保 INxA 和 INxB 引脚上的输入信号看起来正常。
    它们应该看起来像半正弦波、彼此位移、因此差分信号 (INxA-INxB) 看起来像一个以 0V 为中心的完整正弦波。

    峰值电压下的频率应符合数据表的激励部分中给出的限值。
    请查看 INxA 和 INxB 信号、并将它们与 fEXCITATION (10kHz 至 10MHz) 和 VSENSORMIN (1.4V) 和 VSESNORMAX (1.8V) 规格进行比较。

    如果您可以将示波器捕获发布到此主题、我们可以提供反馈。

    对 PCB 测试点的任何探测都应使用高阻抗探头来完成。 即使是高阻抗探头 、也会加载 INxA 和 INXB 引脚 并导致失真、因此一个实用的技巧是在探头尖端和测试点之间放置一个 1k 引线的电阻器。 这将有助于衰减探头寄生效应、从而更大限度地减少波形的相关失真。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我在幻灯片中总结了详细的测试数据和环境。

    我会通过电子邮件发送给您。

    您能帮助检查潜在原因吗?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    John 今天就出去了。  他应该能够照顾他明天回来。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan、

    我又回到办公室了。

    感谢您发送幻灯片。 我将于明天回顾并提供 COB 的最新信息。

    此致、
    John