This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821-Q1:AMC6821SQDBQRQ1

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539372/amc6821-q1-amc6821sqdbqrq1

器件型号:AMC6821-Q1


工具/软件:

您好、

早上好。

我正在使用软件 — DCY 模式、 根据读取的温度值在运行期间控制风扇占空比。

问题:当我尝试将 DCY 值写入 DCY (0x22) 寄存器时、这些值不会更新、并且始终返回默认值 (0x55)。

请求支持人员提供正确的配置值以在  Software-DCY 模式下控制风扇、并读取 TACH 寄存器以进行 RPM 测量。

提前感谢。

以下是使用的配置。

配置寄存器 1 (0x00)= 0x95U

配置寄存器 1 (0x01)= 0x3FU

配置寄存器 3 (0x3f)= 0x83U

配置寄存器 4 (0x04)= 0x88U

风扇字符寄存器 (0x20)= 0x1DU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我展示示波器或逻辑分析仪捕获的总线活动数据?

    您在 I2C 事务之间等待多长时间?

    上电后多长时间是第一个事务?  

    您尝试写入和读取 DCY 寄存器多少次?

    谢谢、