This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:I2C 频率配置

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526336/awrl6432-the-i2c-frequency-configuration

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们想知道如何正确配置 I2C。

目前、我们通过 TI 系统配置 I2C 外设、使比特率为 100kHz。

我们发现、根据 SDK 代码、当位速率为 100K 时、内部时钟为 4MHz。

我们查看了 xWRL6432 技术手册指南、内部时钟应该是模块时钟。

但模块时钟  匝数比 介于 6.7M 和 13.3M 之间。 我们想知道哪一项正确? 我们可以将 I2C 配置为 100kHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honghei:

    感谢您通过 e2e 发送您的问题。  请给我们一天时间回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honghei:

    感谢您通过 e2e 发送您的问题。  请给我们一天时间回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Honghei、

    您能否分享您正在使用的 SDK 的版本号? 谢谢。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    SDK 版本为 mmwave_L_SDK_05_03_03_00。

    此致、

    永恒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 永亨、

    当我在内部检查此项时、您能否告诉我您在使用此设置运行时是否遇到任何问题?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    当我们将 I2C 比特率设置为 100KHA 时、我们现在不会遇到任何问题。 频率误差优于 400KHZ。

    提出问题的目的只是要确认是否存在潜在问题。

    此致。

    永恒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yongheng:

    我正在内部查看此问题、需要几天的时间才能获得答案。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ajay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yongheng:

    抱歉耽误你的时间、我得到了设计团队的回答。 建议  将模块时钟设置在 6.7M 和 13.3M 之间、以 滤 除线路上的任何噪音。 因此、 这就说明了当 SDK 将其设置为 4MHz 时、为什么您看到功能没有问题的行为。

    我将在内部 JIRA 中提出此问题、计划在 SDK 的未来版本中修复。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    为了实现理想结果、我们将 I2C 比特率设置为 400kHz 。

    我最后没有任何问题 — 只是想表达我对您的支持的感谢。

    此致、

    永恒