This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:大磁场后恢复

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532989/drv425-recovery-after-large-magnetic-field

部件号:DRV425
主题中讨论的其他部件: DRV411

工具/软件:

当施加较大的磁场时、传感器饱和、电压输出较低。 拆下磁场并施加小于最大值的磁场后、传感器重新响应再次正常。 然而,当我施加反向磁场时,传感器电压输出是高的。 在我移除磁场后,传感器保持高电平,它不会恢复。

它只能恢复,当我转动的电源传感器或使用一个强磁体靠近传感器在反方向.

我有一个较旧的相同的传感器,但虽然饱和友好它总是恢复。

如何防止在移除高磁场后传感器停止测量?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    感谢您发送编修。  

    您能否提供有关设置和测试方法的更多信息?

    问题磁场的强度是多少?

    您可以提供的信息越多越好。

    谢谢您、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个与评估模块类似的 PCB、但使用了一个旋转的 IC、所以它非常适合我的应用。

    我通过线圈施加一个 3A 电流产生的磁场、该线圈产生的磁场约为 10mT。 我将 PCB 放在线圈中间、使磁场方向与传感器灵敏度方向平行(或反平行)。 我使用 22 Ω 的分流器、因此灵敏度为 0.93mV/V、最大磁场为 2mT。

    当我在一个方向上施加磁场时、输出信号从 2.5V 降至 0.5V 以下。当我关闭电流时、传感器的输出将返回到 2.5V、并对磁场的进一步变化(小得多)做出正确响应。 只要我不更改设置、即只要电流方向不发生变化、我就可以打开和关闭电流、而当电流关闭时、传感器在测量中不会丢失其精度。

    但是、当我反转线圈中的电流时、即反转传感器上磁场的方向(而不是最大强度)时、情况会有所不同。 当我开启电流时、传感器输出将接近 5V、这当然是逻辑上的、但当我关闭电流时、传感器输出将保持在 5V、并且它不会再对磁场的微小变化做出反应。  

    传感器未损坏、因为当我关闭电源并再次打开时、传感器将按预期开始运行。 对于我拥有的传感器、这是非常可重现的。

    在不切断电源 的情况下、当使用一个永磁体时、与在 5 V 位置削波的磁场相比、在传感器上临时施加一个非常大 (>50mT) 磁场的磁场方向相反、也可以恢复正常操作。

    奇怪的想法是,我没有这个问题与早期版本的 drv425。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    感谢您的澄清。  

    我相信您的问题是、如果不超过+/–2mT 的最大磁场、您的磁场就会很接近。

    DRV425 的测量范围由其能够驱动的电流量决定。  

    我建议查看以下应用手册、其中使用 DRV411 测量更大的磁场: https://www.ti.com/lit/ug/tidu820/tidu820.pdf 

    这是通过添加外部补偿线圈驱动能力来实现的。  

    这可能是解决问题的一种方法。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用不同的传感器没有什么帮助、因为我需要它在线圈电流关闭后直接测量非常小的磁场。 霍尔传感器无法做到这一点。

    我可以添加一个外部补偿线圈驱动器、但这会增加我系统的复杂性、而这是不必要的、因为我只需要测量非常小的磁场、而不需要测量大磁场。

    我知道我超出了传感器的范围。 但这不是问题。 问题与发生超范围时传感器的恢复有关。 如果超量程在一个方向上、则它不会恢复、但在它在另一个方向上时恢复。 而真正的问题是为什么现在会发生这种情况、而与以前的情况相比、这从来不是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    我建议可能将这种外部驱动能力添加到 DRV425。 我并不建议为您的应用切换到基于霍尔效应的器件。 但我知道这不是你的选择。 您认为这是使用这些更强的磁场进行的更多应力测试吗?  

    我们有客户申请 1T、然后移除磁场、使器件恢复到饱和状态。  此外、还有用于饱和的恢复时间和迟滞窗口。   µs 时间可达数十至数百 μ s、迟滞通常为 1.4µT μ s。  

    我确实对您的用例有更多问题:

    1. 为了我的知识和理解、您能否从 DRV425 系统参数计算器中得出您的结果
    2. 在这种反向情况下、您是否也在探测 ERROR 引脚?  
    3. 在您的系统中、DRV425 未通电时是否饱和?  
      1. 我们在没有电源电压的情况下测试了饱和 DRV425、在通电后、无论初级电流方向如何、它都将在正电源轨上保持饱和。  
    4. 如果可以、您能否随线圈提供 DRV425 设置的图像?
    5. 您的系统中是否有快速磁场瞬态?

    据我所知、此器件的设计没有变化。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答您的问题:

    1. 请参阅下面的
    2. 当我打开和关闭传感器时、传感器的行为就像应该的那样、只有在一个方向上产生 10ms(块状)和 50mT 的磁场脉冲后、传感器才会被削波。
    3. 请参阅下面的
    4. 是的、磁磁场在 0.1ms 内切换。

    原理图:

    PCB:

    PCB

    照片设置(从内部线圈中移除传感器以拍摄照片):

    电子表格:

    e2e.ti.com/.../DRV425-_2D00_-System-Parameter-Calculator_5F00_01072025.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    感谢您提供此信息。  

    我将与我们的首席工程师讨论这个问题、因为我之前没有看到过类似的问题。

    本周他是美国 7 月 4 日假期的 OOO、但我会在 7 月 7 日为您提供最新信息。  

    同时、您是否能够在测试期间探测错误引脚?

    我还将使用这些信息进行讨论。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我将 R1(22 欧姆)重新调整为 100 欧姆和 33 欧姆、在这些情况下不会出现问题。

    当我使用 26 欧姆,问题仍然..

    Greetz、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    这是有趣的,我没有看到或听到任何这样的事情。  您能帮我确认一下吗?  R1 上的电流是否与输出电压匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    我现在使用了另一个传感器、因为我杀死了另一个传感器。 现在、对于 33 欧姆、R1 也会产生影响。

    我测量了电阻上的电压、即 33 欧姆。  

    无强磁场时、I 测量值约为 20mV。

    在与检测方向平行的强磁场方向上、我测量到+1.236V 的电压;当我关闭强磁场时、它将返回到 42mV。 只要我不改变磁场的符号、这就非常可再生。

    当反转磁场方向(即更改符号)时、在强磁场期间测量到–1.248V、在关闭强磁场后测量到–1.229V。 该值不再变化。 我只能通过 关闭并再次打开 th 电源或使用靠近传感器的磁体磁场重置传感器、此时磁体磁场的方向与导致传感器异常的强磁场方向相同。 在定位方向上、无法复位传感器。

    当我使用 101 欧姆的电阻再次进行相同的测量时、将得到以下结果:

    无强磁场时、I 测量值约 为 35mV。

    在与检测方向平行的强磁场方向上、我测量到+2.51V 的电压;当我关闭强磁场时、它将返回到 140mV。 只要我不改变磁场的符号、这就非常可再生。

    当我反转磁场方向(即更改符号)时、我在强磁场期间测量到–2.54mm 的电压、 在关闭强磁场后测量到–38.6mV 的电压。 现在这也是可再生的,所有 seesm 都是正常的。

    Greetz、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor

    这很奇怪、我不明白是什么原因导致了这个问题。  您能否用 0Ω 电阻器替换铁氧体磁珠?  这可能是两个因素、即场上的瞬态可能会导致 DRV425 产生较大的电流要求、并可能导致该问题的限制。  该变化是电阻可能会对响应造成足够大的变化、因此不会导致问题。  另一种是铁氧体磁珠上的尖峰可能会导致磁场发生变化、我认为这不太可能、但我不确定铁氧体磁珠是否会磁化。  我怀疑这是因为它会在您重置后恢复。

    请让我知道这是否修复了问题、就好像它可能再次出现一样。  我要求测量 Rshunt 的原因是移除了输出放大器。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    这正是我第一次做的,但它没有任何区别。

    但是、奇怪的是、当传感器针对 R1=33 Ω 而饱和时、R1(即分流电阻器)的最大/最小电压仅为+/–1.24V、而当 R1 = 100 Ω 时、该电压为+/–2.5V。 这表明 R1=33 欧姆时的最大电流仅为 37mA。 我知道、由于最大电源电压为 5V、补偿线圈的电阻为 100 欧姆、33/133*5V=1.24V。  

    我怀疑反馈控制需要使 GMR 再次达到饱和状态、 但反馈控制环路无法识别它、因为分流器上的电压仅变为+/–1.24V。因此、当您使用磁体将 GMR 驱动到饱和状态(仅在使用正确的磁场符号时有效,如果通过将强磁体靠近传感器产生磁场(即大于导致传感器削波的磁场)、反馈控制会以某种方式复位。 我专注于“反馈控制“,因为传感器也重新启动工作时,你关闭和电源,因此它不可能是一个内在的问题 GMR。

    您好、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor

    DRV425 没有 GMR、而是有一些磁性材料在内部双向驱动进入和退出饱和状态。  通常、在正常运行时、这个占空比为 50%、反馈通过施加正确的补偿电流来平衡两个方向的饱和、使其保持在该模式下。  当反馈无法对磁场进行足够的补偿时、基本上会使器件在一个方向上保持饱和模式。  通常、当消除饱和磁场时、器件会继续尝试在两个方向上使探头材料饱和、并将恢复正常运行。  如果磁场被移除、我假设反馈随后在磁场处降至零、则会过度补偿。  您是否可以同时执行磁场的慢速和快速瞬变?  我想知道饱和点是否朝向错误的方向。  我不知道什么原因会导致这种情况、因为我之前已经对我们的设备进行过此操作、并且它们在没有通电或断电的情况下恢复。

    此外、具有较大电阻器的器件会限制补偿线圈上的电流、因此它应该在较低的磁场下饱和、但您会看到更好的结果。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、流经分流器的电流只是传感器中磁场完全振荡的一些偏移?

    不管怎么说,由于我没有关于实际反馈系统的线索,我不能为商场功能的原因的搜索贡献更多。

    当需要测量更高的磁场时、我只需增加电阻值并搜索不同的解决方案。

    Greetz、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    因此、通过分流器的电流只是传感器中磁场完全振荡的一些偏移?

    这是正确的、该电流将转化为传感器的磁场。  如果您限制由于 Rshunt、补偿电阻 (100Ω) 和电压电源而流过补偿线圈的电流、则磁通门会饱和。  

    我感到困惑的原因是、由于 Rshunt 越高、会导致由于限制分流电阻而使磁通栅极在较小的磁场下达到饱和。  在我看来、这意味着我们可能会遇到一个瞬态问题、该问题对于较大的 Rshunt 而言具有不同的响应时间。

    我几乎想在 Rshunt 上推荐一个并联电容器 来加快响应速度。  或从 COMP1 引脚连接到 GND 的电容器来减慢速度。  我不知道哪一个会更好。  我会考虑这一点,看看我是否可以解释它,但在目前我猜.

    此致、

    Javier