This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:突然无法读取 EEPROM

Guru**** 2601345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537917/pga305-suddenly-cannot-read-eeprom

部件号:PGA305


工具/软件:

您好:  

3 个 PGA 305 发生了这种情况: 首先,我可以读取一个写入到 EEPROM ,但在某个时候(当另一个写入操作发生时),我不能在 EEPROM 内部读取或写入。 我仍然可以将 0x0C 寄存器设置为 0x03(我认为是这种情况,因为该寄存器不在 EEPROM 中)。 您是否知道哪个问题会导致该问题?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎来到 E2E!

    正确的是、0x0C 寄存器不是 EEPROM 的一部分、它控制 PGA305 中的微控制器是正在运行还是处于复位状态、因此您始终可以对该寄存器进行读取和写入。 只有当器件处于复位状态(当 0x0C 设置为 0x03 时)时、才能读取和写入 EEPROM。  

    发生此问题时、PGA305 器件是否具有相同的 EEPROM 值? 您是否能够共享器件具有的 EEPROM 值或尝试写入的 EEPROM 值? 是否使用 I2C 或 OWI 与 PGA305 通信? EEPROM_LOCK 位的状态是什么?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、PGA305 器件是否配置在 4 –20mA 环路中?