This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:TUSS4470、带 Linux

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538064/tuss4470-tuss4470-with-linux

零部件号:TUSS4470


工具/软件:

您好、  

我正在尝试通过 SPI 端口将 TUSS4470 与 i.MX93 连接。

我在环回和逻辑中测试了 SPI、SPI 配置正常、这也得到了 i.MX93 供应商的确认。

我想读取 TUSS4470 芯片 ID、从而读取寄存器 0x1D、然后从腔体发送以下命令:
spidev_test -D /dev/spidev0.0 -s 500000 -b 8 -H -p “\XBA\x00"</s>“
-v
SPI 模式:0x1
每个字的位数:8
最大速度:500000 Hz (500 kHz)
TX | BA 00 __________ __________ __________ __________ __________ ____________|..|
RX | 00 00 ________ __________ __________ __________ __________ ____________|..|

我总是收到 00 00、但在逻辑上、TUSS 似乎是用 00 B9 回答的。

有任何建议吗?  

BR
巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的巴塞尔:

    您能否发送显示 SPI 端口信号的逻辑屏幕截图?

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mekre:

    我解决了这个问题,这是我的硬件的问题,感谢快速重播

    BR
    巴塞尔