工具/软件:
您好、
我正在尝试通过 SPI 端口将 TUSS4470 与 i.MX93 连接。
我在环回和逻辑中测试了 SPI、SPI 配置正常、这也得到了 i.MX93 供应商的确认。
我想读取 TUSS4470 芯片 ID、从而读取寄存器 0x1D、然后从腔体发送以下命令:
spidev_test -D /dev/spidev0.0 -s 500000 -b 8 -H -p “\XBA\x00"</s>“
-v
SPI 模式:0x1
每个字的位数:8
最大速度:500000 Hz (500 kHz)
TX | BA 00 __________ __________ __________ __________ __________ ____________|..|
RX | 00 00 ________ __________ __________ __________ __________ ____________|..|
我总是收到 00 00、但在逻辑上、TUSS 似乎是用 00 B9 回答的。
有任何建议吗?
BR
巴塞尔