This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:定制代码开发

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537316/iwrl6432aop-custom-code-development

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

大家好、我想开发自己的自定义固件、只需从传感器获取点云数据、然后在检测到存在时通过 UART 推送数据。 我知道我可以使用 TI OOB 运动和存在检测、但对于我的用例、我只需要获取点云数据、而无需计算其他数据。 我想知道我该怎么做。 是否有库调用来获取点云数据? 此外、该点云数据会是什么样子? 此外、我还想将我的电路板发送到线性调频脉冲之间的低功耗状态。 如果我在配置中启用低功耗、它实际上就是在做什么。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我知道我可以使用 TI OOB 运动和存在检测、但对于我的用例、我只需要获取点云数据、而无需计算其他数据。 我想知道我该怎么做。 是否有库调用来获取点云数据?

    您将需要通过完整的处理链 (RANGE、DOA、cfar) 来获得点云。  如果您不想进行运动和存在检测或跟踪、您可以在 SW 中或通过配置禁用它们。  您还可以通过 guiMonitor cfg 关闭除点云之外的所有已处理 TLV 输出。  只需根据所需的点云类型将第一个参数设为 1 或 2、并将其余参数设为 0。

    此外、这一点云数据将是什么样子的?

    它将是包含以下信息的结构列表:x、y、z、velocity、SNR、 噪声。

    此外、我还想将我的电路板发送到线性调频脉冲之间的低功耗状态。 如果我在配置中启用低功率、就是它基本上所做的。

    是的。

    此致、

    Santosh