This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022DEJR:返工精度

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536888/hdc3022-hdc3022dejr-rework-precisions

器件型号:HDC3022


工具/软件:

我们注意到我们手工组装的组件上出现了棕色外观(这是我们的原型工艺,温度控制得不太好)。

因此、我们认为组件已损坏、我们想知道返工条件。

根据数据表、可以满足以下条件:

8.4.3.3 返工
TI 建议将 HDC302x 限制为单次 IR 回流而不进行返工、但在这种情况下可以进行第二次回流
应遵循以下准则:
•暴露的聚合物(湿度传感器)保持清洁和完好无损。
•使用免清洗焊膏、工艺不接触任何液体、例如水或溶剂。
•峰值焊接温度不超过 260°C。

请说明以下几点吗?

- 无返工==>这是否意味着禁止所有焊接返工、因此需要更换元件? 还是必须报废整个电路板?

- 您是否还可以指定是否有特定的手工焊接说明? 但表明不超过 260°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    我们没有具体的手工焊接说明、因为手工焊接更有可能导致化学污染或传感器损坏。  

    在这种情况下、手工焊接是如何进行的? 这是一个热枪,褐色的斑点是迷人的? 您认为传感器损坏的原因是什么? 您是否观察到此传感器的性能有任何问题?

    由于这是一个原型板、我会认为返工规则更加宽松。 我们不希望在生产过程中进行返工、如果需要客户退货、客户应非常小心地移除传感器。 如果您将传感器从 PCB 上取下、则可以使用带有免清洗焊剂的热枪。 无需报废 PCB。 如果元件确实是因为高温而燃烧的、则需要报废。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    该元件实际上是使用热风发电机安装的。  然后、我们的客户就这种棕色外观向我们发出了警报、但我无法告诉您性能是否受到影响。 已更换组件。

    感谢您对返工和手工焊接的精确性。  这符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    很高兴为您提供帮助。 如果您从客户那里获得更多反馈、说明这是一个反复出现的问题、还是他们注意到性能下降、请告诉我。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森