This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:演示可视化工具图未工作、闪存成功

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD, UNIFLASH, AWRL1432BOOST, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533821/awrl1432boost-bsd-demo-visualizer-plots-not-working-flash-successful

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWRL1432BOOSTAWRL1432

工具/软件:

你(们)好

我们正在测试 AWRL1432BOOST-BSD EVM 板。
我们遵循了 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AW-cNiuOOmb8D0QTZTGJpQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 中提供的入门说明
我们还尝试了以下视频中指导的 Uniflash 工具方法: https://www.youtube.com/watch?v=P6RMjeK2Tcg 

无论是哪种方式、刷写和发送 线性调频脉冲配置都是成功的、但可视化工具图永远不会显示、或者只是在第一个帧处冻结。
下面是发送配置后可视化工具图选项卡的屏幕截图、即使在复位后也会显示相同的结果。


下面是 Configuration 选项卡中的 CLI 命令 Window Log

channelCfg 7 3 0

frameCfg 64 0 4000 1 100 0

antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 

guiMonitor 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

sigProcChainCfg 64 32 1 0 0 0 0 0

sensorPosition 0 0 0.3 0 0

cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.95 0 1 1 1 

cfarScndPassCfg 0 2 8 4 3 1 25.0 0

aoaFovCfg -80 80 -20 20

rangeSelCfg 0.1 10.0

clutterRemoval 0

compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000

adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin

adcLogging 0

lowPowerCfg 1

factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000

compressionCfg 0 0.5

baudRate 1250000

sensorStart 0 0 0 0

% ****************************************************************
% Configuration End
% ****************************************************************

% ****************************************************************
% Response from Device
% ****************************************************************

sensorStop 0

Done

mmwDemo:/>channelCfg 7 3 0

Done

mmwDemo:/>chirpComnCfg 8 0 0 256 4 24.3 3

Done

mmwDemo:/>chirpTimingCfg 28 37 0 160 77

Done

mmwDemo:/>frameCfg 64 0 4000 1 100 0

Done

mmwDemo:/>antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 

Done

mmwDemo:/>guiMonitor 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Done

mmwDemo:/>sigProcChainCfg 64 32 1 0 0 0 0 0

Done

mmwDemo:/>sensorPosition 0 0 0.3 0 0

Done

mmwDemo:/>cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.95 0 1 1 1 

Done

mmwDemo:/>cfarScndPassCfg 0 2 8 4 3 1 25.0 0

Done

mmwDemo:/>aoaFovCfg -80 80 -20 20

Done

mmwDemo:/>rangeSelCfg 0.1 10.0

Done

mmwDemo:/>clutterRemoval 0

Done

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000

Done

mmwDemo:/>adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin

Done

mmwDemo:/>adcLogging 0

Done

mmwDemo:/>lowPowerCfg 1

Done

mmwDemo:/>factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000

Done

mmwDemo:/>compressionCfg 0 0.5

Done

mmwDemo:/>baudRate 1250000

ù


我们同时尝试了距离多普勒图像和 存在以及运动和跟踪图像、以及所有可用的演示配置。
其中任何一个都没有输出

期待您的帮助来调试问题并让电路板正常工作

此致
Surya Thanush
Intangles Lab Pvt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个版本的演示?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar

    下面是我们使用的版本
    1.毫米波雷达可视化工具 (5.5.3.0)
    2.雷达工具箱 (3.10.00.05)
    3. UniFlash (9.2.0)

    谢谢你
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在处理什么应用程序?

    AWRL1432BOOST-BSD 板是专为 ADAS 角雷达应用而设计的。  

    SDK 演示不会在该电路板上运行。

    SDK 演示在 AWRL1432BOOST 板上运行、而不是在 BSD 上运行。

    您是否有适合您的应用的电路板?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的澄清。

    现在使用的是 AWRL1432 BOOST-BOOST-BSD 入门指南(通过以下链接): https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AatWJ7kjJC2nEIJdqrINTA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    我们能够做到 成功刷写预编译的二进制文件“awrl1432_ADAS_BSD_demo.appimage"</s>“ 同时使用 Uniflash 和 Visulalizer。
    然后、我们运行 Radar 工具箱 GUI 文件夹中的“BSD_visualizer_1432"可“可执行程序、如上面的入门指南中所述。
    我们选择了“profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg"作为“作为建议值。

    然后选择 GUI 此时会显示空图且没有更新 几秒钟后再进行 崩溃 然后我们得到一个 弹出窗口 以下消息



    错误弹出窗口指向 GUI 代码中的第 973 行、即

    [rxHeader, byteCount, outOfSyncBytes] = readFrameHeader(hDataSerialPort, frameHeaderLengthInBytes, syncPatternUINT8);


    “COM Ports(COM 端口)“选择正确。
    闪存和功能模式下的开关配置正确。
    每次更改交换机配置时都会重置。

    加载 Config 文件后。 我们尝试通过第三方串行终端嗅探数据端口、
    我们发现没有数据以 115200 波特率输入

    需要您的帮助才能解决这个问题

    此致
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、我唯一可能的解释是您将 EVM 与旧版本的硅 ES 1.0 搭配使用。

    您需要检查器件上的标识。 您可能需要一个带有光线的放大镜来查看硅片上的标记

    在勘误文档中、您将在第 3 节“器件标识“中看到标记的含义

    https://www.ti.com/lit/er/swrz138a/swrz138a.pdf

    在第 4 行中、您将看到裸片版本。 对于 ES 2.0 设备、该值应为“B"</s>“

    请告诉我们您所看到的内容。

    如果是“B",“,我、我建议在可能的情况下也使用不同的 USB 电缆。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    根据勘误文件、IC 上的第 4 行实际上为“843B"</s>“

    另外,我们尝试使用 Matlab Script 进行调试。  
    下面是直至崩溃的调试输出。

    GUI Path: C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\awrl1432_entry_level_blind_spot_detection\gui\src
    Opening configuration file C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\awrl1432_entry_level_blind_spot_detection\profiles\profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg ...
    ------------------
    Sending configuration from C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\awrl1432_entry_level_blind_spot_detection\profiles\profile_120m_40mpsec_bsdevm_16tracks.cfg file to Target EVM ...
    sensorStop 0
    Done
    channelCfg 7 3 0
    Done
    chirpComnCfg 8 0 0 256 4 24.3 3
    Done
    chirpTimingCfg 12.1 37 0 6.7 77
    Done
    extendedMaxVelocity 1 6 7 3 4 2 1
    Done
    frameCfg 256 0 10000 1 50 1
    Done
    antGeometryCfg 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
    Done
    guiMonitor 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Done
    sigProcChainCfg 64 2 1 0 0 0 0 0
    Done
    boundaryBox -50 50 0 120
    Done
    sensorPosition 0 0 0.0 0 0
    Done
    staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5
    Done
    gatingParam 3 5 5 10 
    Done
    stateParam 3 3 12 50 5 200 
    Done
    allocationParam 6 0.1 3 3 20 
    Done
    maxAcceleration -4 4
    'ation' is not recognized as a CLI command
    Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period for 'readline'.
    'serialport' unable to read any data. For more information on possible reasons, see serialport Read Warnings. 
    Error using contains
    First argument must be text.
    
    Error in bsd_visualizer_1432 (line 921)
                    if contains(cc, 'Done')
                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    崩溃或错误并不常见、但在 GUI 加载且没有数据更新后、几乎所有其他时间都出现在循环中

    Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period for 'read'.
    'serialport' unable to read any data. For more information on possible reasons, see serialport Read Warnings. 
    Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period for 'read'.
    'serialport' unable to read any data. For more information on possible reasons, see serialport Read Warnings. 
    Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period for 'read'.
    'serialport' unable to read any data. For more information on possible reasons, see serialport Read Warnings. 
    



    电缆不应该是问题、因为正在进行刷写和配置加载。
    只能在辅助数据端口上获取数据

    此致
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与 Field 团队合作、为您提供 TIRex 中尚未提供的最新版本

    得到它后、请尝试一下。

    如果有问题、请创建新 TT

    我现在将关闭此 TT

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    当然、我们将等待最新版本的发布。

    还需要确认、您将如何分享最新版本、
    通过同一张票或通过电子邮件?

    此致
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现场团队将与您联系。 如果您在接下来的几天里没有听到他们的声音、请告诉我

    谢谢你
    Cesar