This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:最大检测误差

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5173-Q1, TMAG5170-Q1, TMAG5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535192/drv5055-q1-maximum-detection-error

器件型号:DRV5055-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5253、TMAG5170-Q1、TMAG5173-Q1

工具/软件:

您能否告知 DRV5055A4-Q1 的最大检测错误?

以 1%的灵敏度线性误差作为基准、并且标称灵敏度为 12.5mV/mT、实际灵敏度范围可能为 12.375mV/mT 至 12.625mV/mT。 基于此、在 169mT 处、输出电压可能介于 2091.375mV 和 2133.625mV 之间、从而导致最大误差为 21.125mV。 您能否确认这一理解是否正确?

就磁响应图而言、灵敏度线性误差应该 反映在图 1 或图 2 中?



但是、客户要求最大误差仅为 1mV、这是一个很大的差距。 你有什么其他的建议来解决这个问题吗?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    线性度将与测量值偏离理想线性响应的程度相对应。  您发布的两张图显示了完美的线性线性、它们对应于失调电压和灵敏度容差。 对于 5V 下的 A4 型号、灵敏度范围为 11.9 至 13.2mV/mT。 由于 169mT 就在 5V 测量范围的边缘、因此我将继续使用 160mT 作为示例。 在忽略线性度的情况下、输出范围可以为 Vcc/2+(11.9mV/mT)*160mT 和 2.5V+(13.2mV/mT)*160mT。 假设您的器件在 5V 电源下具有 13mV/mT 的灵敏度、我预计 2.5+13mV/MT*160mT = 4.58V、但 线性度为 1%时、实际上可能介于 0.99*4.58=4.534V 和 1.01*4.58V=4.625V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我想您的意思是 2176.664 mV 至 2220.637 mV  我知道 器件的灵敏度是肯定的、可能是 13mV/mT。  所以我们可以说 该器件的最大检测误差为 0.01*2198.65mV=21.9865mV。 正确吗? 但它可能无法满足客户的要求。 是否有其他精度更高的器件?

    此致

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    我在计算中似乎犯了几个错误。  谢谢你指出这一点,我已经作出相应的修订。  是的,误差可以计算为+–0.01*Expected output。  也许您可以看看 TMAG5253。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

     TMAG5253 是否具有 Q100 版本? 我在 TI.com 上未找到。 或者是否有其他任何具有 高精度的 Q100 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    遗憾的是、TMAG5253 没有 Q100 版本。  我们没有其他单轴模拟输出可供选择。  但是、如果您的客户不反对通过 SPI 或 I2C 进行通信、那么我们可以使用 TMAG5170-Q1 和 TMAG5173-Q1。