This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DOA DPU 配置返回错误:–2801

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535723/doa-dpu-config-return-error--2801

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

我当前正在尝试使用 SPI 传输分析来自 J721E 3BOOST 评估板的原始 ADC 数据。 我已经按照以下配置获得了用于 SDK (05.05.03.00) 中的运动和存在检测演示的软件包:

sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 20 0 0 128 4 32.4 0
chirpTimingCfg 6.00 24 0 84.40 58.63
frameCfg 2 0 358.93 4 250.00 1
sigProcChainCfg 16 2 1 0 2 4 0 20
adcLogging 2
lowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 30 20 0x1ff000
sensorStart 0 0 0 0

但是、在尝试增加采集的样本数量时、会出现我的问题。 例如、变为 1024、我尝试了下面的配置。 我只更改了 chirpComnCfg。 chirpTimingCfg 和 frameCfg 条目、使用配置条 目的 SDK 文档以及 dev.ti.com/.../验证器。  
目前、我收到以下错误:

DOA DPU 配置返回错误:–2801

sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 20 0 0 1024 4 211.6 0
chirpTimingCfg 6 24 0 12.9235 58.63
frameCfg 2 0 1000 1 250 1
sigProcChainCfg 16 2 1 0 2 4 0 20
adcLogging 2
lowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 30 20 0x1ff000
sensorStart 0 0 0 0

如果对我的错误做法提出任何建议、我们将不胜感激。 我是否需要以任何方式更新固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.使线性调频脉冲数为 2 的幂

    2.缩小距离 FFT 大小。 它太大了。

    好极了

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、您好、感谢您的答复。

    我不太喜欢您、因为我的 chirp_count (frame_cfg[0]) 已经是两 (2) 的幂、并且配置中未指定距离 FFT。 方位角 FFT 大小当前设置为 16、但减小该大小似乎没有帮助。
    根据我的理解、使用两根 TX 天线时、每次突发需要 2 个线性调频脉冲才能进行发送?

    不过、我注意到将 chirp_count 从 2 增加到 4 会使样本数最多增加 512。 我仍然不明白为什么我所做的是不正确的。
    此外、增加突发中的线性调频脉冲数量无法实现我想要的目标、在为每个线性调频脉冲采样 FMCW 波时这是一个更高的分辨率。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    突发计数为 1000、这也需要是 2 的幂(2 个线性调频脉冲/突发* 1000 个突发= 2000 个线性调频脉冲、这不是 2 的幂)。

    距离 FFT 将由 ADC 样本数 (1024) 决定、该值太高。

    您能否按顺序进行更改、找出哪一项会破坏您的配置? 我怀疑是突发数(过大,不是 2 的幂)、但您可以通过逐个更改值来验证这一点。

    此致、

    Nate