工具/软件:
我当前正在尝试使用 SPI 传输分析来自 J721E 3BOOST 评估板的原始 ADC 数据。 我已经按照以下配置获得了用于 SDK (05.05.03.00) 中的运动和存在检测演示的软件包:
sensorStop 0 channelCfg 7 3 0 chirpComnCfg 20 0 0 128 4 32.4 0 chirpTimingCfg 6.00 24 0 84.40 58.63 frameCfg 2 0 358.93 4 250.00 1 sigProcChainCfg 16 2 1 0 2 4 0 20 adcLogging 2 lowPowerCfg 0 factoryCalibCfg 1 0 30 20 0x1ff000 sensorStart 0 0 0 0
但是、在尝试增加采集的样本数量时、会出现我的问题。 例如、变为 1024、我尝试了下面的配置。 我只更改了 chirpComnCfg。 chirpTimingCfg 和 frameCfg 条目、使用配置条 目的 SDK 文档以及 dev.ti.com/.../验证器。
目前、我收到以下错误:
DOA DPU 配置返回错误:–2801
sensorStop 0 channelCfg 7 3 0 chirpComnCfg 20 0 0 1024 4 211.6 0 chirpTimingCfg 6 24 0 12.9235 58.63 frameCfg 2 0 1000 1 250 1 sigProcChainCfg 16 2 1 0 2 4 0 20 adcLogging 2 lowPowerCfg 0 factoryCalibCfg 1 0 30 20 0x1ff000 sensorStart 0 0 0 0
如果对我的错误做法提出任何建议、我们将不胜感激。 我是否需要以任何方式更新固件?