工具/软件:
您好、专家
(__LW_AT__在 AWR2944 上测试 SPI 的规格、他们运行 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04\examples\drivers\mcan\mcan_external_read_writes\awr294x-evm\mcu0-0_0_sdk_awr5fss__LW_AT__)spi>的示例、将通过 spi-clang 与此示例的 cr5fortos PMIC 通信、并 spi>

测得波形的 t C2TDELAY 约为 882ns。 比 (C2TDELAY+3)*tVCLK +7ns 长得多。
在此类演示中、C2TDELAY 为 0x5、且 CS_HOLD 已启用。 tVCLK 为 1/CLK 300MHz、

您能否仔细检查测得的 SPI 时序为什么超出 DS 中的范围?
谢谢
Ken