This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:SPI t C2TDELAY 与 DS 不一致

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545809/awr2944-spi-t-c2tdelay-is-not-in-accord-with-ds

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、专家

  (__LW_AT__在 AWR2944 上测试 SPI 的规格、他们运行 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_04\examples\drivers\mcan\mcan_external_read_writes\awr294x-evm\mcu0-0_0_sdk_awr5fss__LW_AT__)spi>的示例、将通过 spi-clang 与此示例的 cr5fortos PMIC 通信、并 spi>  

 测得波形的 t C2TDELAY 约为 882ns。 比 (C2TDELAY+3)*tVCLK +7ns 长得多。  

在此类演示中、C2TDELAY 为 0x5、且 CS_HOLD 已启用。 tVCLK 为 1/CLK 300MHz、  

您能否仔细检查测得的 SPI 时序为什么超出 DS 中的范围?

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    我们正在内部与团队进行核实。 我们将在有更新时返回。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailesh

    你能从你的身边复制它吗?  

    请告诉我何时可以解决此问题。

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、让我检查一下是否有人可以尝试验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailesh

    我是否可以要求对此问题采取后续行动?

    谢谢

    Ken