请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432工具/软件:
尊敬的 TI:
对于 AWRL1432、您能否确认当配置为 UART TX/RX 或 CAN TX/RX 时、L12 和 J11 引脚是否需要连接‑到电源电压(例如 3.3V 或 1.8V)的外部上拉电阻器 ?

谢谢、
Jn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.