This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432 L12 和 J11 引脚 (UART/CAN) 的上拉‑Ω 上拉要求

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549541/awrl1432-pull-up-requirement-for-awrl1432-l12-and-j11-pins-uart-can

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

尊敬的 TI:

对于 AWRL1432、您能否确认当配置为 UART TX/RX 或 CAN TX/RX 时、L12 和 J11 引脚是否需要连接‑到电源电压(例如 3.3V 或 1.8V)的外部上拉电阻器  ?

谢谢、

Jn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JN:
       当配置为 Rx Tx/UART 时、L12 和 J11 引脚需要 10k Ω 上拉。

    谢谢、
    Sivaprasad