主题:AWR2544 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我将使用 awr2544 CSI-TX OOB 演示以及 GMSL2 MAX96717 串行器芯片组进行测试。 我已经按照 ECO 指令使所有 CSI2 通道在 awr2544 和 GMSL 开发套件之间正确映射。
通过读取 max96717 CSI Phy 计数器寄存器、我确认串行器芯片已接收到来自雷达芯片的 CSI 时钟和数据、但未能检测到像素。 我将雷达和串行器芯片数据类型都设置为 RAW8 (0x2A)。
您能否请确认 awr2544 CSI-TX 完全符合 mipi 视频像素模式?
谢谢、
Lam