This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:AWR2544LOPEVM、具有 GMSL2

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548233/awr2544lopevm-awr2544lopevm-with-gmsl2

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题:AWR2544 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我将使用 awr2544 CSI-TX OOB 演示以及 GMSL2 MAX96717 串行器芯片组进行测试。 我已经按照 ECO 指令使所有 CSI2 通道在 awr2544 和 GMSL 开发套件之间正确映射。  

通过读取 max96717 CSI Phy 计数器寄存器、我确认串行器芯片已接收到来自雷达芯片的 CSI 时钟和数据、但未能检测到像素。 我将雷达和串行器芯片数据类型都设置为 RAW8 (0x2A)。  

您能否请确认 awr2544 CSI-TX 完全符合 mipi 视频像素模式?  

谢谢、  

Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lam、

    我们不支持 mipi 视频像素模式。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:  

    抱歉、我的意思是 awr2544 CSI2-TX 是否支持类似于视频像素帧的 CSI-2 传输格式、例如帧开始/结束短数据包、线路开始/结束短数据包等

    我认为从 awr2544 发出的 CSI 流与像素模式兼容、但我遇到了 CSI 接收器无法从 awr2544 CSI-TX 解码有效 CSI-2 时钟的问题。  

    您能不能告诉我 CSI-TX 驱动器在哪里用于调整 PHY 时序和 DDR 时钟时序?  

    感谢并感谢您的帮助!

    Quoc Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lam、

    您可以参考寄存器:

    它发生在代码中:


    clk 是我们在应用中设置的 hsiClock:

    时钟值的这种选择基于 per_PLL 的配置、例如:
    如果为 1200MHz、则数据速率为 600Mbps
    其为 900MHz、数据速率为 450Mbps。
    因此、其 clock/2 将为您提供需要配置的数据速率值。

    此致、
    Saswat Kumar