主题:DRV5056 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 IT 工程师:
我应用 DRV5056 测量平台和传感器之间的距离, 但我们发现 DRV5056 的读数非常不稳定。 我们希望采用 RC 来降低这种不稳定性、请参阅 DRV5056 指令。 该 RC 需要与电阻一起使用。IT 工程师能否就我们应采用的电阻值提供一些建议。
感谢您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 IT 工程师:
我应用 DRV5056 测量平台和传感器之间的距离, 但我们发现 DRV5056 的读数非常不稳定。 我们希望采用 RC 来降低这种不稳定性、请参阅 DRV5056 指令。 该 RC 需要与电阻一起使用。IT 工程师能否就我们应采用的电阻值提供一些建议。
感谢您的建议。
李欧文
向 DRV5056 的输出添加滤波器应该有助于降低器件的输出噪声。 电阻和电容的选择取决于几个因素。
首先、该器件具有此处所示的输出驱动强度:

如果负载条件可能会导致器件超过此电流、则需要向上修改电阻以限制电流消耗。 幸运的是、在大多数情况下、负载应该是 ADC 的输入引脚、器件应该能够驱动该引脚。
另一个考虑因素是采样 ADC 的稳定时间。 传感器必须能够驱动滤波器和 ADC 采样电容器的总电容。
两个电容实际上将并联。 需要确保有效 RC 时间常数的稳定时间非常适合 ADC 采样保持时间、并且峰值电流能够驱动该信号。 如果 1mA 输出电流不足以在 ADC 采样时间内稳定电压、则需要向下调整电容以获得更可靠的结果。
器件的输出带宽为 20kHz、因此应确保将滤波器频率设置为至少如此低的目标值安全、但您可能希望设置更低的转角频率以实现更好的降噪效果、但如果您将转角频率设置得过低、则电压可能无法及时充分稳定到 ADC 的稳定状态。
谢谢、
Scott