This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:DRV5056 RC 的方法

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549077/drv5056-q1-the-method-of-drv5056-rc

器件型号:DRV5056-Q1
主题:DRV5056 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 IT 工程师:

 我应用 DRV5056 测量平台和传感器之间的距离, 但我们发现 DRV5056 的读数非常不稳定。 我们希望采用 RC 来降低这种不稳定性、请参阅 DRV5056 指令。 该 RC 需要与电阻一起使用。IT 工程师能否就我们应采用的电阻值提供一些建议。

                                                                                                                感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李欧文

    向 DRV5056 的输出添加滤波器应该有助于降低器件的输出噪声。  电阻和电容的选择取决于几个因素。

    首先、该器件具有此处所示的输出驱动强度:

    如果负载条件可能会导致器件超过此电流、则需要向上修改电阻以限制电流消耗。  幸运的是、在大多数情况下、负载应该是 ADC 的输入引脚、器件应该能够驱动该引脚。   

    另一个考虑因素是采样 ADC 的稳定时间。  传感器必须能够驱动滤波器和 ADC 采样电容器的总电容。   

    两个电容实际上将并联。  需要确保有效 RC 时间常数的稳定时间非常适合 ADC 采样保持时间、并且峰值电流能够驱动该信号。  如果 1mA 输出电流不足以在 ADC 采样时间内稳定电压、则需要向下调整电容以获得更可靠的结果。

    器件的输出带宽为 20kHz、因此应确保将滤波器频率设置为至少如此低的目标值安全、但您可能希望设置更低的转角频率以实现更好的降噪效果、但如果您将转角频率设置得过低、则电压可能无法及时充分稳定到 ADC 的稳定状态。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

       感谢您的评论。 这对我们的测量非常有帮助。 如果电流不会超出格式的范围、我们是否可以将电阻设置为 0?                                                                            

                                                                                     感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、理论上您可以。  您的有效 RC 转角频率[RC fc = 1/(2πRC)]将由布线阻抗的寄生电阻和电容器的有效串联电阻决定。  滤波器的非零值将更有效、因为您将能够设置较低的转角频率。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

          感谢您的建议!