This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432AOPEVM 在闪存后工作正常、但在电源重新启动后不工作。

Guru**** 2545150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546979/iwrl6432aopevm-iwrl6432aopevm-works-fine-after-flash-but-does-not-after-a-power-reboot

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

您好、我目前正在 使用 IWRL6432AOPEVM 电路板、我已使用 SysConfig 中的快速评估功能配置 HCC(应用图像本身中的雷达传感器配置)、并更新了 mmw_cli.c 文件。 我还在 SysConfig 中配置了电源部分、 通过使用主机 MCU 上拉此 J2 引脚、使用 SYNCIN_IO(板载 J2)将其从深度睡眠中唤醒。 在 CCS 中编译工程后、我使用 SDK 的可视化工具仪表板中提供的闪存实用程序刷写了工程、 然后在 从主机 MCU 进行每次 SYNCIN_IO 切换后开始获取数据。 在我重新启动电源之前、一切似乎都正常工作。 电源重新启动后、虽然我能够驱动 J2 引脚、但我没有获得雷达帧数据、因为同一引脚上连接的 LED 正在亮起和熄灭、我执行了与之前相同  的再次闪烁、我每 5 分钟驱动一次 SYNCIN IO、开始接收数据。 我的询问如下。

1、为什么重启后工作不正常,重启后工作正常。 理想情况下、当所有配置都是闪存应用映像的一部分时、我希望一切都能正常工作、并且其运行不会对重启电源产生影响。

2.雷达传感器是在退出深度睡眠后仅发送一个帧数据,还是在再次进入深度睡眠之前一直发送? 如果它在来自 LPDS 后仅发送一个帧、可以采取什么措施来接收更多的帧数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来您有多个线程。 我将在我们已经交谈过的那一个问题上作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sharan,我创建了这个线程,因为我没有得到该线程的响应,现在我将关闭这个线程。

    谢谢。