主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
您好、我目前正在 使用 IWRL6432AOPEVM 电路板、我已使用 SysConfig 中的快速评估功能配置 HCC(应用图像本身中的雷达传感器配置)、并更新了 mmw_cli.c 文件。 我还在 SysConfig 中配置了电源部分、 通过使用主机 MCU 上拉此 J2 引脚、使用 SYNCIN_IO(板载 J2)将其从深度睡眠中唤醒。 在 CCS 中编译工程后、我使用 SDK 的可视化工具仪表板中提供的闪存实用程序刷写了工程、 然后在 从主机 MCU 进行每次 SYNCIN_IO 切换后开始获取数据。 在我重新启动电源之前、一切似乎都正常工作。 电源重新启动后、虽然我能够驱动 J2 引脚、但我没有获得雷达帧数据、因为同一引脚上连接的 LED 正在亮起和熄灭、我执行了与之前相同 的再次闪烁、我每 5 分钟驱动一次 SYNCIN IO、开始接收数据。 我的询问如下。
1、为什么重启后工作不正常,重启后工作正常。 理想情况下、当所有配置都是闪存应用映像的一部分时、我希望一切都能正常工作、并且其运行不会对重启电源产生影响。
2.雷达传感器是在退出深度睡眠后仅发送一个帧数据,还是在再次进入深度睡眠之前一直发送? 如果它在来自 LPDS 后仅发送一个帧、可以采取什么措施来接收更多的帧数据?
谢谢你。