请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVMThread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWR6843
工具/软件:
您好:
我有 IWR6843AOPEVM 电路板。 我能够使用 Uniflash 加载开箱即用演示没问题、可视化工具工作正常、我可以 看到来自 UART 的数据。
以下是我的 Python 命令:
CLICOM = serial.Serial (CLICOM、115200、奇偶校验=serial.parity_none、stopbits=serial.stopbits_one、timeout=0.6)
数据通信= serial.Serial(数据通信,921600、奇偶校验= serial.parity_none、stopbits= serial.stopbits_one、timeout=0.6)
问题:
我 可以使用 Uniflash 来加载生命体征演示、但使用可视化工具时、无法连接端口。 没有来自 UART 的数据。
我使用 Python 3.10 依赖项运行可视化工具、现在使用的是 Ubuntu 24.04 LTS。
如果您对我在两个二进制演示之间的连接有什么问题、 有任何想法会非常感激?