This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:无法使用生命体征固件连接到 UART 数据端口

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543590/iwr6843aopevm-unable-to-connect-to-uart-data-port-using-vital-signs-firmware

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHIWR6843

工具/软件:

您好:

我有 IWR6843AOPEVM 电路板。 我能够使用 Uniflash 加载开箱即用演示没问题、可视化工具工作正常、我可以 看到来自 UART 的数据。

以下是我的 Python 命令:

CLICOM = serial.Serial (CLICOM115200、奇偶校验=serial.parity_none、stopbits=serial.stopbits_one、timeout=0.6)
数据通信= serial.Serial(数据通信,921600、奇偶校验= serial.parity_none、stopbits= serial.stopbits_one、timeout=0.6)

问题:

我 可以使用 Uniflash 来加载生命体征演示、但使用可视化工具时、无法连接端口。 没有来自 UART 的数据。

我使用 Python 3.10 依赖项运行可视化工具、现在使用的是 Ubuntu 24.04 LTS。   

如果您对我在两个二进制演示之间的连接有什么问题、 有任何想法会非常感激?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从器件的角度来看、引导开箱即用演示或生命体征没有区别。 如果 OOB 在设备上运行、我看不到任何生命体征不起作用的原因。 但是、这两种器件的配置会有所不同。 但至少我没有看到任何相关的问题。

    您是否还可以尝试运行 3D 人员跟踪演示并查看您是否能够连接?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    似乎不是演示问题、而是某些连接问题。 您是否使用工业可视化工具运行了开箱即用演示?

    是否可以确定 cfg 端口或数据端口是否存在问题? 发送 cfg 时、您是否在 cfg 端口上看到任何提示?

    此致