This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:HDC2010 的故障问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550955/hdc2010-the-failure-issue-for-hdc2010

器件型号:HDC2010


工具/软件:

您好、

我们使用 HDC2010 进行温度和湿度采集、

现在、 SMT 加工厂将首先帮助我们将湿度计安装到 PCB 上。

返回后、我们将在测试箱中分别将温度设置为 25°C、湿度设置为 30%、50%和 70%、以进行随机湿度测量。

PCBA 湿度计的读数将与我们的标准来源 Rosennik 湿度计进行比较。 如果错误超出我们的标准、将被判定为不合格。

我们发现有更多的测试数据未通过鉴定、请参阅下面的测试数据表、并且“未通过“未通过鉴定;

e2e.ti.com/.../PGS4000_2D00_V3.0-20250716_2800_4_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../PGS4000_2D00_V3.0-20250627_2800_1_2900_.xlsx

下面是我们的原理图:

以下是我们的 I2C 配置:

1.下面是湿度值分析:

2、温度值分析如下:

3.请查看我们的原理图和 I2C 配置,并建议如何针对这种情况改进我们的设计,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张亮、

    我将尝试在这里提供帮助、但首先需要澄清我的理解。

    您能否帮助解释/翻译以下数据日志? 我认为数据包括(从左到右)Rotronic 温度、HDC2010 RH、Rotronic RH 是否正确? 还是我把订单混在一起了?  

    您能否在数据日志中包含 HDC2010 温度? 为了分析数据、我们需要从 HDC2010 和参考 Rotronic 测量 RH 和温度。

    此致、

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    您能否帮助解释/翻译下面的数据日志? 我认为数据包括(从左到右)Rotronic 温度、HDC2010 RH、Rotronic RH 是否正确? 还是我把订单混在一起了?  [/报价]

    1.对不起,我忽略了这个,和 pleaes 提到下面:

    您能否在数据日志中包含 HDC2010 温度? 为了分析数据、我们需要来自 HDC2010 和参考 Rotronic 的 RH 和温度测量值。[/报价]

    2.您的意思是,我们需要 以 Rotronic RH 的形式提供 Rotronic 温度日志,对吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张亮、  

    您能否确认“RH"列“列= Rotronic RH、“转换后的 RH“列= HDC2010 RH? 这意味着 RH 误差约为+5%RH?  

    如果可以、是、请在数据日志中分享以下内容:Rotronic temperature、Rotronic RH、HDC2010 temperature、HDC2010 RH。  我之所以提出这个问题、是因为 RH 取决于温度、因此检查温度读数是否匹配非常重要。 当 RH 误差为负(可能由 PCB 发热引起)时、这更是一个潜在问题。  

    如果 RH 误差为正值、则可能是长时间暴露在高 RH 条件下 (>70%RH) 或潜在污染导致的。  要将传感器从临时的正 RH 误差(由扩展的高湿度引起)中恢复、我建议遵循 烘烤/再水合程序 。 尝试在 100C(低于 5%RH)下将器件烘烤 5-10 小时、然后查看精度是否恢复。 如果这对我有帮助、请告诉我!  

    此致、

    Sakeenah