This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:用于外部电压监控的 GPADC

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550515/awrl6844-gpadc-for-external-voltage-monitoring

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

您好的团队、

客户正在使用 AWRL6843 设计后部乘员警报 (ROA) 系统。

他们希望使用 GPADC 引脚进行外部电压监控。

*预期输入电压/电流

V_gpadc:0.22~1.3 V

I_gpadc:0.07mA~0.35mA (100kohm)

“那是什么 最大电压  或  最大电流 当时可以应用于 GPADC 引脚的瞬态 所有 VIO / VDD 均关闭

1) 以下范围是否也适用于断电序列?

2) 当我提到其他 E2E 时、我们只考虑电压、而不考虑电流、对吗?

AWR1843:GPADC 的最大输入电流 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

我不确定 当 AWRL6843 的所有电源都关闭时是否可以向 GPADC 施加电压

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
       感谢您联系我们。 让我与团队核实、然后返回给您。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siva、是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
       如果客户计划使用非缓冲路径 、则需要确保满足一些特定的输入阻抗要求。 客户可以使用缓冲路径进行 GPADC 测量、而不存在任何此类限制。 但请使用分压器、使输入处于 0.4V 至 1.3V 范围之间。
                   如果在器件关断时驱动 GPADC 引脚、则 ESD 二极管路径将导通、并将加载外部电路。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    然后、如果客户使用缓冲器模式/输入电压 0.4V ~ 1.3V/器件关闭、则可以使用 GPADC 进行外部监控。

     如果客户使用非缓冲模式/器件关闭、我们需要检查 输入阻抗要求。 我明白了吗?

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
       我为这个混乱而道歉。 无论客户使用何种路径(缓冲或非缓冲)-> 如果在器件关断时驱动 GPADC 引脚、则 ESD 二极管路径将导通、并将加载外部电路。
      

     请参阅下面的数据表快照。 缓冲路径和非缓冲路径的工作输入电压范围不同。  如果客户计划使用非缓冲路径 、则需要确保满足一些特定的输入阻抗要求。




    谢谢、
    Sivaprasad