This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP 快速启动 CLI 无法正常工作。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549991/iwrl6432aop-iwrl6432aop-quick-start-cli-not-working-properly

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

我创建了一个.cfg 文件、该文件用于配置运动/存在以及跟踪和分类。 我正在使用工业可视化工具查看检测和跟踪。 从可视化工具下载 CLI .cfg 文件时、该文件按预期工作。 这些命令如下所示:

sensorStop 0
channelCfg 3 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 256 1 28 2.
chirpTimingCfg 6 63 0 75 60
frameCfg 2 0 200 64 100 0
guiMonitor 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
SigProcChainCfg 64 1 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.8 0 1 1
aoFovCfg –70 70 –40 40
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸 0
antGeometryCfg 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2 0 3 2.5
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 40 3 0x1ff000
mpdBoundaryBox 1 –0.8 –0.15 0.1 2 0 2.
mpdBoundaryBox 2 –0.15 0.15 0.1 2 0 2.
mpdBoundaryBox 3 0.15 0.8 0.1 2 0 2.
sensorPosition 0 0 1 0
minorStateCfg 4 3 10 8 6 20 8 4.
majorStateCfg 4 3 10 8 6 20 8 4.
群集配置 1 0.5 2.
boundaryBox –3.5 0 9 –0.5 3.
StaticBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
gatingParam 3 2 2 4
状态参数 3 12 50 5 200
分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
最大加速度 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 3 61.3 191.7 100
PreenceBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
分类器配置 1 3 4.
波特率 1250000
sensorStart 0 0 0 0

我遇到的问题是将命令添加到默认阵列“radarCmdStringAOP"并“并启用“Quick Start“。 我可以在可视化工具中看到这些点、但跟踪似乎不起作用。

我已经完成了 C 代码、CLI 下载的代码似乎与“快速入门“中使用的默认代码非常相似、我没有理由认为它不起作用。

如果我出了问题、请告诉我。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Track_2B00_MPD.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Glen!

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否交叉检查了 c 代码中是否包含跟踪命令? 此外、如何在不发送 cfg 的情况下使用可视化工具运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已将命令复制到  c 代码中的 radarCmdStringAOP 数组中。 这使雷达能够在启动时加载命令。

    我们使用工业可视化工具对其进行测试并确定其未显示跟踪信息后、我们将在可视化工具中加载 CLI 文件、然后跟踪功能正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1602.mmw_5F00_cli.c

    您好、我附加了无法正常工作的 cli.c 文件。 我唯一更改的 是数组  radarCmdStringAOP 中的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以使用 Tera Term 等串行终端并尝试相同的顺序? 如果在 Tera Term 中为每一帧传输输出、那么我认为可视化工具存在问题。

    此致