This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:对 IWR6843AOP 中的相对功率值和侧信息值的阐释(独立与集成在无人机中)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547958/iwr6843aop-clarification-on-relative-power-and-side-info-values-in-iwr6843aop-standalone-vs-integrated-in-drone

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

您好:

作为评估过程的一部分、我将比较的性能 IWR6843AOP 雷达 分为两种配置:

  1. 实际为 A 独立单元 (直接连接到 PC 并通过 TI GUI 进行可视化)

  2. 提供的示例工程 集成 D3 封装 它们安装在我们的无人机上并通过接口连接 CAN 总线。


测试设置:

在隔离的房间(消声室)中、我测量了 18dBsm 角反射器 并观察到:

  • 在中 TI GUI (独立设置): 相对功率=~104dB

  • 在中 D3 封装、通过 CAN 总线(侧‑信息 TLV)

    • snr_db= 280

    • noise_db= 642


我的问题:

问题 1:
假设snr_dbnoise_db位于中 0.1dB 单位 、总信号功率为:

SNR + Noise = 28.0dB + 64.2dB = 92.2dB
是这样吗?


问题 2:
到底是什么 “相对功率 (dB)“ 如所示 TI GUI
如何从原始 TLV 数据或侧信息字段中获取它?


问题 3:
之间的关系是什么 “相对功率“ 在 GUI 和中 侧边‑信息 (SNR_db、noise_db)
怎么会这样呢 进行比较 将独立雷达输出到 基于 CAN 的侧‑信息 价值是什么?


问题 4:
从 A 获得的总信号功率为~92dB 20 dBsm 角反射器 似乎很高。
有什么已知的吗 比例因子、偏移或增益 已添加到 TI 信号链或可视化工具中的信号中?


我的 总体目标 按照所示设置 测量 RCS 目标并了解它们 可检测性 IWR6843AOP。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一位专家将很快发表评论。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,只需跟进以检查此问题是否有任何更新 — 如果可能,我将感谢您提供任何指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dima。

    在我查看您的问题时、对回复延迟深表歉意。

    [报价 userid=“665132" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547958/iwr6843aop-clarification-on-relative-power-and-side-info-values-in-iwr6843aop-standalone-vs-integrated-in-drone

    假设snr_dbnoise_db位于中 0.1dB 单位 、总信号功率为:

    SNR + Noise = 28.0dB + 64.2dB = 92.2dB
    是这样吗?

    [/报价]

    是的。

    [报价 userid=“665132" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547958/iwr6843aop-clarification-on-relative-power-and-side-info-values-in-iwr6843aop-standalone-vs-integrated-in-drone 问题 2:
    到底是什么 “相对功率 (dB)“ 如所示 TI GUI
    如何从原始 TLV 数据或边信息字段中导出它?

    我认为相对能量是零多普勒的距离曲线(或场景中静态物体的距离曲线)的幅度。  它应该是  

    MMWDEMO_OUTPUT_MSG_RANGE_PROFILE

     TLV (TLV 2)。

    [报价 userid=“665132" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547958/iwr6843aop-clarification-on-relative-power-and-side-info-values-in-iwr6843aop-standalone-vs-integrated-in-drone 问题 3:
    之间的关系是什么 “相对功率“ 在 GUI 和中 侧边‑信息 (SNR_db、noise_db)
    怎么会这样呢 进行比较 将独立雷达输出到 基于 CAN 的侧‑信息 来自集成系统的值

    没有关系;侧信息针对检测到的每个点;相对功率是距离曲线的单位。

    [报价 userid=“665132" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547958/iwr6843aop-clarification-on-relative-power-and-side-info-values-in-iwr6843aop-standalone-vs-integrated-in-drone 问题 4:
    从 A 获得的总信号功率为~92dB 20 dBsm 角反射器 似乎很高。
    有什么已知的吗 比例因子、偏移或增益 在 TI 的信号链或可视化工具中添加到了信号中?

    我认为可能有一个比例因子;您可以在可视化工具中检查源代码、因为可以通过 CHECK 元素在源代码中找到后处理中完成的数学运算。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确答复。

    关于第 4 季度:
    SNR(侧面信息)是否已经包括距离‑多普勒 FFT 和波束形成的增益?

    如果是、如何根据雷达方程计算 SNR 上的任何额外增益?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dima。

    对延迟响应表示歉意。  我正在研究这一点、并将在明天的最后一天提供最新情况。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dima。

    它不包括波束形成增益、但确实包括来自距离多普勒 FFT 的增益。  我相信、对于波束形成增益、您只需将其与 Rx 和 Tx 增益相结合即可计算 SNR。

    此致、

    Santosh