工具/软件:
大家好、我们目前正在使用 HDC2010 来监测环境温度和湿度。
在我们的应用中、氨气的存在会导致 HDC2010 湿度读数高于预期。
例如、在 95% RH 和 30°C 下、当环境氨浓度约为 60ppm 时、湿度读数增加约 3-5%。
您能告诉我、TI 是否提供任何其他耐氨的温度和湿度传感器?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘉诚、
很遗憾、TI 不提供耐氨气的湿度传感器。 阻止气体污染物的唯一方法是限制整体空气流量、这将降低湿度传感器捕获空气中水蒸汽的能力。 不过、根据测试中的 RH 条件、您可能会看到 RH 值增加、而不是氨水、而是长时间的高湿度暴露。 当暴露于大量的水蒸汽中时、由于聚合物迟滞、所有基于聚合物的湿度传感器都将在 RH 中发生变化。
您能否告诉我、在捕获到该结果时、HDC2010 会保持在 30C/95%RH 多长时间? 在较低的相对湿度水平下、您会看到氨暴露情况如何? HDC2010 RH 精度不能保证超过 80%RH、因此这一结果也不会让我感到惊讶。
此致
-亚历克斯·汤普森
您好 Alex、
感谢您的答复。
我们将 HDC2010 保持在 30°C /95% RH 环境中运行 30 分钟。 我们还在 50% RH 下进行了测试。 两种情况下都发生了相同的问题、但在 50% RH 时、引入氨后的湿度读数增加较小。
我们的实验是在一个试验箱中进行的、我们控制 HDC2010 在相同的温度和湿度条件 (30°C / 95% RH) 下运行。 当我们引入 60 ppm 的氨时,测得的湿度增加。 去除氨气后(使用氮气冲洗腔以清除氨气)、HDC2010 湿度读数恢复正常。