This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:氨对 HDC2010 湿度读数的影响

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552705/hdc2010-effect-of-ammonia-on-hdc2010-humidity-readings

器件型号:HDC2010


工具/软件:

大家好、我们目前正在使用 HDC2010 来监测环境温度和湿度。

在我们的应用中、氨气的存在会导致 HDC2010 湿度读数高于预期。

例如、在 95% RH 和 30°C 下、当环境氨浓度约为 60ppm 时、湿度读数增加约 3-5%。

您能告诉我、TI 是否提供任何其他耐氨的温度和湿度传感器?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉诚、

    很遗憾、TI 不提供耐氨气的湿度传感器。 阻止气体污染物的唯一方法是限制整体空气流量、这将降低湿度传感器捕获空气中水蒸汽的能力。 不过、根据测试中的 RH 条件、您可能会看到 RH 值增加、而不是氨水、而是长时间的高湿度暴露。 当暴露于大量的水蒸汽中时、由于聚合物迟滞、所有基于聚合物的湿度传感器都将在 RH 中发生变化。

    您能否告诉我、在捕获到该结果时、HDC2010 会保持在 30C/95%RH 多长时间? 在较低的相对湿度水平下、您会看到氨暴露情况如何? HDC2010 RH 精度不能保证超过 80%RH、因此这一结果也不会让我感到惊讶。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    我们将 HDC2010 保持在 30°C /95% RH 环境中运行 30 分钟。 我们还在 50% RH 下进行了测试。 两种情况下都发生了相同的问题、但在 50% RH 时、引入氨后的湿度读数增加较小。

    我们的实验是在一个试验箱中进行的、我们控制 HDC2010 在相同的温度和湿度条件 (30°C / 95% RH) 下运行。 当我们引入 60 ppm 的氨时,测得的湿度增加。 去除氨气后(使用氮气冲洗腔以清除氨气)、HDC2010 湿度读数恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉诚、

    感谢您提供更多信息。 对于高湿度暴露导致的正 RH 误差而言、30 分钟的时间肯定太短。 根据这些信息和您的其他实验数据、RH 误差肯定来自氨气。 虽然我知道市场上没有耐氨气湿度传感器、但如果这种转变可以在多个器件之间重复、那么您可以在软件中进行偏移补偿。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    还有一个问题—关于 HDC2010 芯片制造工艺、TI 最近是否做了任何更改?

    我们已经在相同的测试和应用环境下使用 HDC2010 了大约 4-5 年、这个问题以前从未发生过。 这项技术最近才在 2024 年制造的 HDC2010 芯片上开始实施。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉诚、

    在过去 5 年中、TI 未对 HDC2010 的检测聚合物或检测机制进行任何更改。 大约 4 年前、我们进行了器件修订来解决数字块中的问题、但没有改变影响 RH 性能的因素。 测试时使用了多少个器件? 您是否始终在一个特定批次上看到这些结果?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    最近,我们在 PCBA 上组装了总共 500 件,全部来自同一批次。 故障率约为 85%。 目前、我们正在使用不同批次的 HDC2010 对 PCBA 进行改造、并将进行进一步测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉诚、

    明白了、请在获得结果后在此处报告结果。  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森