This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:用于对 MSS 和 AMP 进行编程的函数文档;DSS

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553931/awr2944pevm-function-documentation-for-programming-mss-dss

器件型号:AWR2944PEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944P

工具/软件:

嗨、

我们无法找到有关 MSS 和 DSS 的所有函数的任何文档 (AWR2944P/mmWave SDK)。 查找除了散射头/注释和演示代码之外的完整 API 参考。

消息

  • 硬件:AWR2944P→以太网 (UDP)→NVIDIA Jetson

  • SW:将开箱即用演示与以太网流配合使用(点云正常工作)

目标
添加自定义的每点微多普勒有效载荷、而不启用完整热图:

  • 在 CFAR/角度之后、用于每次检测 (rangeIdx, dopplerIdx, angle)
    →该距离库处的波束形式/相位和慢速时间
    →μ m 小多普勒 FFT(或微小 STFT 贴片)
    →打包到新的 以太网/UDP TLV 连同现有检测到的点。

我们需要的东西

  1. 链接到完整的 MSS/DSS API(所有可调用函数/任务/结构)。

  2. 有关在 OOB 流水线中挂钩以读取给定雷达立方体/慢速时间的指导rangeIdx、运行短 FFT 并发出 a 基于以太网的全新 TLV

  3. 已发送每个对象光谱/特征(以镜像其 TLV 布局)的任何参考实验室/样本。

  4. 注意事项 资源限制 (L3、HW/DSP 周期)、适用于~20 点×每帧 64 段 FFT。

注释

  • 我们将保持热图流式传输 迷惑不解 ;只有点云+我们的 micro-D TLV。

  • 每点目标有效载荷≈64 个区间 (uint16)≈128 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于当地节假日、我们将在下周回复您

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    链接到完整的 MSS/DSS API(所有可调用函数/任务/结构)。

    您可以参阅 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html.上的文档

    关于如何在 OOB 流水线中挂钩以读取给定雷达立方体/慢速时间的指导rangeIdx、运行短 FFT 并发射 A 基于以太网的全新 TLV [/报价]

    我最近遇到了一个类似的问题。 您可以在 AWR2944EVM 中查看我的回复:修改演示源代码的最佳实践。 -传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛

    已发送每个对象光谱/功能(镜像其 TLV 布局)的任何参考实验室/样本

    DPIF_PointCloudSideInfo 、即 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_DETECTED_POINTS_SIDED_INFO TLV。发送该 TLV 以获取噪声和 SNR 等附加信息。

    注意事项 资源限制 (L3、HW/DSP 周期)、适用于~20 点×每帧 64 段 FFT

    对于 基于 DSPLIB 的函数、您可以在 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/dsplib_c66x_3_4_0_0/docs/DSPLIB_C66x_TestReport.html.处找到测试报告 HWA 周期没有此类信息。

    此致、

    Samhitha  

    [/quote]