Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR2E44
工具/软件:
你(们)好
我尝试刷写 .cfg 没有成功、但在以前、它刷写没有任何问题
Python uart_uniflash.py -p COM --cfg=sbl_prebuilt/awr2x44p-evm/default_sbl_null.cfg



注意
Raz Koren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我尝试刷写 .cfg 没有成功、但在以前、它刷写没有任何问题
Python uart_uniflash.py -p COM --cfg=sbl_prebuilt/awr2x44p-evm/default_sbl_null.cfg



注意
Raz Koren
您好:
我不明白你的意思是“突然不起作用“。 您能更好地解释一下发生了什么吗? 您拔下了什么? 您以前能够刷写什么? 您是否尝试过仅刷写 OOB 演示?
您是否在命令行中运行了以下路径中的 setenv.bat 文件?
“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\scripts\windows\setenv.bat“
另请参阅“4.2.4。 SDK 用户指南的使用 Python 工具的闪存过程“部分。 它重点介绍了刷写的步骤。
请先尝试刷写 default.cfg 中的内容、如果有任何问题、请告诉我。 以下路径是 default.cfg 所在的位置。
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\tools\awr2x44P
此致、
Gabriel
你(们)好
是的,我之前运行 setenv.bat ,(我只是打开/关闭电源 来确定刷写模式,我成功地做了步骤 2(闪存) 在下面的附件文件
请参阅附件文件、其中说明了我 为刷写操作所执行的所有步骤
如果你想,我也可以发送每个步骤的屏幕截图或视频与所有的步骤,如你所愿
此致
Raz Koren
您好:
我设法刷写了与给您带来问题的完全相同的.cfg、因此我将提供准确的步骤来帮助您重现问题
注*确保在每次尝试闪存之前对电路板进行下电上电。
1) 运行 setenv.bat、确保将 MMWAVE_SDK_DEVICE 设置为 awr2x44p
2) 接下来在终端中导航到 SDK 中的以下路径。 然后、编辑.cfg 文件以修复文件路径。 我还攻击了我使用的一个,如果这更容易
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04\tools\boot\sbl_prebuilt\awr2x44p-evm\
e2e.ti.com/.../default_5F00_sbl_5F00_null.cfg
3) 接下来运行 python 命令
Python C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04\tools\boot\uart_uniflash.py -p COM33 -cfg=default_sbl_null.cfg
刷写应该成功。 再次确保重新启动电路板(拔下电源)、然后尝试刷写。
此致、
Gabriel
你(们)好
更改电源后、以下是结果
e2e.ti.com/.../Trying-to-falsh-default.docx
我认为最好检查硬件,也许闪存或其他东西
我不了解该 AWR2X44 板的 TI 开发人员
此致
Raz Koren