This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:不能刷写 AWR 2X44

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552520/awr2e44pevm-can-notflash-awr-2x44

器件型号:AWR2E44PEVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2E44

工具/软件:

你(们)好  

我尝试刷写 .cfg 没有成功、但在以前、它刷写没有任何问题  

Python uart_uniflash.py -p COM --cfg=sbl_prebuilt/awr2x44p-evm/default_sbl_null.cfg

  

注意

Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题,但这个硬件从来没有为我工作过。 我目前使用的是较旧版本的硬件、在该版本中刷写 SBL 并不是问题。  确切地说、它不能与 AWR2E44PEVM 版本配合使用、但适用于 AWR2E44 LOP EVM 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先、请确保仅连接到 XDS_USB 端口。 而不是 FTDI 端口。

    第二、确保您有一个 12V 和大约 2.5A 的电源。

    要继续、您可以发送设置的图片吗? 我想验证 SOP 开关是否处于正确的模式。

    从这里继续。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    它与 5V、3A 合作 、并与其他 TI 工程师进行了检查  

    突然它不工作,我使用相同的电源  

    SOP 是在刷写模式, 1 0 1 在手动和我成功地在这个模式之前刷写  

    其他人写道,他们更换了电路板,它解决了问题  

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的快速答复。 以下是您请求的图片...

          

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我还将使用 12V 2.5A 对其进行测试、并通知您是否已解决问题  

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不明白你的意思是“突然不起作用“。 您能更好地解释一下发生了什么吗? 您拔下了什么? 您以前能够刷写什么? 您是否尝试过仅刷写 OOB 演示?

    您是否在命令行中运行了以下路径中的 setenv.bat 文件?

    “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\scripts\windows\setenv.bat“

    另请参阅“4.2.4。 SDK 用户指南的使用 Python 工具的闪存过程“部分。 它重点介绍了刷写的步骤。

    请先尝试刷写 default.cfg 中的内容、如果有任何问题、请告诉我。 以下路径是 default.cfg 所在的位置。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\tools\awr2x44P

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的,我之前运行 setenv.bat ,(我只是打开/关闭电源 来确定刷写模式,我成功地做了步骤 2(闪存) 在下面的附件文件   

    请参阅附件文件、其中说明了我 为刷写操作所执行的所有步骤   

    如果你想,我也可以发送每个步骤的屏幕截图或视频与所有的步骤,如你所愿  

    e2e.ti.com/.../CCS.docx

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7725.CCS.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这个文档显示了我所做的所有步骤'使用 python 的 flash 命令仍然不允许刷新,在写入命令后它显示以下响应   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我设法刷写了与给您带来问题的完全相同的.cfg、因此我将提供准确的步骤来帮助您重现问题

    注*确保在每次尝试闪存之前对电路板进行下电上电。

    1) 运行 setenv.bat、确保将 MMWAVE_SDK_DEVICE 设置为 awr2x44p

    2) 接下来在终端中导航到 SDK 中的以下路径。 然后、编辑.cfg 文件以修复文件路径。 我还攻击了我使用的一个,如果这更容易

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04\tools\boot\sbl_prebuilt\awr2x44p-evm\

    e2e.ti.com/.../default_5F00_sbl_5F00_null.cfg

    3) 接下来运行 python 命令

    Python C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_04\tools\boot\uart_uniflash.py -p COM33 -cfg=default_sbl_null.cfg

    刷写应该成功。 再次确保重新启动电路板(拔下电源)、然后尝试刷写。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    更改电源后、以下是结果  

    e2e.ti.com/.../Trying-to-falsh-default.docx

    我认为最好检查硬件,也许闪存或其他东西  

    我不了解该 AWR2X44 板的 TI 开发人员  

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道问题是什么、现在我可以处理它。 我的芯片上的加密部分处于活动状态、我只能将已签名的映像写入闪存。 SDK 中提供的示例映像不会进行签名、因此会被引导加载程序拒绝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很高兴这个问题得到解决。 我将关闭此主题、如有任何未来问题、请创建新问题。  

    此致、

    Gabriel