This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:当值从 16 变为 17 时 CAPDAC 异常

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543486/fdc1004-capdac-anomaly-when-value-changes-from-16-to-17

器件型号:FDC1004


工具/软件:

您好、

这是我在论坛上看到的一些问题的重复:

FDC1004:CAPDAC 变化时测得的电容值不同

我有同样的问题,需要一个解决方案。  

我有一个用于测量通道 3 水深的传感器。 通道上的峰值电容将约为 70 pF。 我正在 Arduino 框架中使用自定义硬件和传感器 PCB。 驱动器可以看到 github.com/.../FDC1004 随着水深的增加、驱动器增加 CAPDAC 值、并且产生的电容以线性方式增加、直到 CAPDAC 从 16 变为 17。 此时、通道电容会降低超过一个 CAPDAC 停止、从而导致电容读数不连续。 它看起来比 CAPDAC 增加后预计的 CAPDAC 额外 3.125 pF 减少了 3.88 pF。 我认为从 8 个改为 9 个时也有类似的效果、但程度较小。  

从我所能看到的、是芯片中导致它的原因。 从论坛看、报告了类似的问题、但没有得出结论。  

 您能否帮助解决该问题并定义一种明确的解决方法? 我添加了一个图像来显示从我们的传感器上看到的干扰。 我已经检查了所有连接、电源轨以及寄生效应等 该传感器是 FR4 PCB 布局、FDC1004 表面贴装、因此我相信它不是传感器(FDC1004 或我们的驱动方式)。 该问题出现在所有信道中、始终为 CADPOC 8 至 9 或 16 至 17

非常感谢

Neale。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    如果您手动使用我们的 GUI 并逐步调试 CAPDAC、该器件是否表现出相同的行为?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我尚未使用您的 GUI、但在我们平台上逐步了解 CAPDAC 值确实会显示该问题。 这就是我们诊断它的方式。 阅读关于这一主题的其他帖子、讨论似乎就此停止。 你能尝试重现问题在你这边,因为它不是直接在这里设置.

    此致

    Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以向大家展示我从代码中获得的数据。 这是从芯片读取的原始通道数据、并设置了当前 capdac 来获得该读数:

    #CH = 3 Raw32 = 6365900 CAPDAC = 16 偏移= 49.92
    #CH = 3 Raw32 = 2691257 CAPDAC = 17 偏移= 53.04 最终读数
    RAW = 6365900、CAPDAC = 16 转换为 62.06pF
    RAW = 2691257 且 CAPDAC = 17 转换为 58.17pF
    由于印版上没有任何变化、这些值应该相同或非常接近、从而产生噪声。 它们不同为 3.89pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neale。

    我将在星期一上审核数据并通过 COB 更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    我给我们的质量团队打了个电话、看看他们是否有来自我们更大的客户群的报告(基于您所看到的内容)。

    希望在星期三上的 COB 之前获得更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这方面还有其他问题吗? 这在 CAPDAC 功能上是一个很不常见的问题、因此需要特定的修复。 我可以在软件中补偿它、但知道何时以及通过澄清可以做多少。

    我们使用 FDC1004 进行水位测量、这会导致刻度出现相当大的误差。  

    此致

    Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    我懂了。 明天会更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    我们没有看到这种行为在我们的最后,没有已知的错误,你所描述的。
    可能有一些实现级因素导致这种情况、但我不能说它可能是什么。

    最好的事情提供的时刻是补偿它在软件中,如你建议的。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否使用 UI 在当前芯片上尝试这种方法、看看是否能看到问题? 似乎有更多人报告了该问题、因此这可能是芯片故障、只有以这种方式使用时才会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    我已经尝试重现这几次,但没有运气。
    我将在星期四上通过 COB 更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    好的、请告诉我您为重现而采取的步骤、以便我可以在这里复制。  

    此致  

    Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    对延迟的答复表示歉意。

    我找不到详细说明、但一般步骤只涉及连接不同的电容来代替 EVM 的传感器、通过不同的值逐步调整 CAPDAC 并查看 对报告值的影响。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  

    就像怀疑的那样、这是我在套件上重现问题的确切步骤。 您是否在开发套件上试用过此设计? 我非常希望在这里获得一个商定的解决方案、因为我部署了超过 300 个产品单元、并且很快就会考虑更多。

     

    Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、

    如果您使用的是开发套件 (FDC1004 EVM)、则是。
    您是否在 100%的器件中看到了这种行为?

    此致、
    John