工具/软件:
您好、
这是我在论坛上看到的一些问题的重复:
FDC1004:CAPDAC 变化时测得的电容值不同
我有同样的问题,需要一个解决方案。
我有一个用于测量通道 3 水深的传感器。 通道上的峰值电容将约为 70 pF。 我正在 Arduino 框架中使用自定义硬件和传感器 PCB。 驱动器可以看到 github.com/.../FDC1004 随着水深的增加、驱动器增加 CAPDAC 值、并且产生的电容以线性方式增加、直到 CAPDAC 从 16 变为 17。 此时、通道电容会降低超过一个 CAPDAC 停止、从而导致电容读数不连续。 它看起来比 CAPDAC 增加后预计的 CAPDAC 额外 3.125 pF 减少了 3.88 pF。 我认为从 8 个改为 9 个时也有类似的效果、但程度较小。
从我所能看到的、是芯片中导致它的原因。 从论坛看、报告了类似的问题、但没有得出结论。
您能否帮助解决该问题并定义一种明确的解决方法? 我添加了一个图像来显示从我们的传感器上看到的干扰。 我已经检查了所有连接、电源轨以及寄生效应等 该传感器是 FR4 PCB 布局、FDC1004 表面贴装、因此我相信它不是传感器(FDC1004 或我们的驱动方式)。 该问题出现在所有信道中、始终为 CADPOC 8 至 9 或 16 至 17
非常感谢
Neale。