主题中讨论的其他器件:IWRL6432AOP、 DCA1000EVM
工具/软件:
Q1: UART 对于控制 IWRL6432AOP 是否是必需的?
用户指南 (swru596b) 包括以下说明:应用/用户 UART(与 PC 的配置和数据通信)
EVM 使用单个 UART 端口与 PC 进行器件配置和处理的数据通信。
问题 2:是否支持 SPI 启动? 主机 MCU(闪存 MCU)来包含 AWRL6432 的固件。
此外、SOP 设置“MODE2"是否“是否合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
Q1: UART 对于控制 IWRL6432AOP 是否是必需的?
用户指南 (swru596b) 包括以下说明:应用/用户 UART(与 PC 的配置和数据通信)
EVM 使用单个 UART 端口与 PC 进行器件配置和处理的数据通信。
问题 2:是否支持 SPI 启动? 主机 MCU(闪存 MCU)来包含 AWRL6432 的固件。
此外、SOP 设置“MODE2"是否“是否合适?
尊敬的 Isogai-san:
Q1:对于我们的 EVM、我们使用 UART 来通信并配置电路板。 您对我们的 EVM 有什么疑问吗?
问题 2:在某些特定情况下(例如不存在 SFLASH 时)支持 SPI 引导。 您可以在 xWRL6432 TRM 的这一部分中找到更多信息。 对于您的下一个问题、我假设您询问有关使用 SPI 的 SOP。 在本例中、 SOP00 是正确的模式。 此模式是设备管理模式、您可以在此模式下刷写设备。
希望这能回答您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Vignesh K.
尊敬的 Isogai-san:
对于 Q1:一般而言、是的、我们可以使用 SPI、UART 和 QSPI。 JTAG 也可以工作、但我们建议仅将其用于 XDS110 的调试目的。 您可以使用这些协议中的任何一种将应用程序映像加载到器件中。
问题 2: 我们不建议使用 DCA1000EVM 来刷写器件、但如果您想了解有关 SPI 引导的更多信息、可以在 SPI 引导加载程序示例中找到更多信息。
此致、
Vignesh K.