This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432 UART/SPI 启动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, AWRL6432, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550025/awrl6432-awrl6432-uart-spi-boot

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWRL6432AOPDCA1000EVM

工具/软件:

Q1: UART 对于控制 IWRL6432AOP 是否是必需的?
用户指南 (swru596b) 包括以下说明:应用/用户 UART(与 PC 的配置和数据通信)
EVM 使用单个 UART 端口与 PC 进行器件配置和处理的数据通信。

问题 2:是否支持 SPI 启动? 主机 MCU(闪存 MCU)来包含 AWRL6432 的固件。  
此外、SOP 设置“MODE2"是否“是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai-san:

    Q1:对于我们的 EVM、我们使用 UART 来通信并配置电路板。 您对我们的 EVM 有什么疑问吗?

    问题 2:在某些特定情况下(例如不存在 SFLASH 时)支持 SPI 引导。 您可以在 xWRL6432 TRM 的这一部分中找到更多信息。 对于您的下一个问题、我假设您询问有关使用 SPI 的 SOP。 在本例中、 SOP00 是正确的模式。 此模式是设备管理模式、您可以在此模式下刷写设备。

    希望这能回答您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 问题是“一般“情况、这意味着在我们的雷达模块产品中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q2:请了解、如果 xWRL6432 TRM 中没有采用 SOP00 设置的 SF、则可以进行 SPI 引导。
    是否可以启动我们的雷达模块、该模块没有 DCA1000 的 SF? 我们制作了一个接口板、用于连接模块和 DCA1000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai-san:

    对于 Q1:一般而言、是的、我们可以使用 SPI、UART 和 QSPI。 JTAG 也可以工作、但我们建议仅将其用于 XDS110 的调试目的。 您可以使用这些协议中的任何一种将应用程序映像加载到器件中。

    问题 2: 我们不建议使用 DCA1000EVM 来刷写器件、但如果您想了解有关 SPI 引导的更多信息、可以在 SPI 引导加载程序示例中找到更多信息。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:

    很抱歉混淆。 我这个问题的目的是、是否也可以从 DCM1000 进行 SPI 引导。 该手册可以解释为说它是可能的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai-san:

    我不能肯定地说,这是不是可能的,因为我们没有做任何测试或直接支持它。 因此、我们不支持使用 DCA1000 进行 SPI 引导。

    您能告诉我手册中的哪些地方对此有歧义吗?

    此致、
    Vignesh K.