This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:OOB 演示的点云输出(开箱即用)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556293/awr1843-point-cloud-output-of-oob-demo-out-of-box

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:IWRL6432、、

工具/软件:

您好、

我们本来计划使用 MRR 演示、但后来由于下面中所述的问题、我们切换回 OOB(开箱即用)演示  Q3

我们有关于 MRR/OOB 的一些问题:

尽管 OOB 演示输出的点云采用 x、y、z 坐标、但点云输出看起来像图中所示的球形。

MRR 演示中也观察到了该球形点云。

之前、我们使用的是 IWRL6432 的点云输出与这种球形不同、而更像是笛卡尔坐标系。

1) 你能解释这个表格吗? 是关于 AWR1843 还是 OOB 演示?

*我们使用具有 profile_3d.cfg 和 profile_2d.cfg 配置的 AWR1843BOOST。

  

2) 是否可以得到正确的 带 OOB 演示的物体坐标?

这是因为、对于所有仰角、雷达与墙壁之间的距离都不同。

(例如,0°d=3.0m 时、30°d=3.2m 时)

此外、我们正在测试 MRR 演示并在 USRR 子帧点云输出中实现问题、如下所述。

简而言之、当目标距离雷达更远(直线)时、其方位角会向-y 轴增加。

3) 我们在论坛中找不到任何解决方案,假设 MRR 演示中没有此错误的解决方案?

 AWR1843BOOST:MRR 波束控制实验代码方位平面上的错误检测角度 

板:AWR1843BOOST

毫米波 SDK: mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS

Radar Toolbox: radar_toolbox_3_20_00_04

CCS:Code Composer Studio 12.8.1

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    profile_3d.cfg / profile_2d.cfg:

    TI\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\profiles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们您对哪种类型的应用感兴趣吗?

    MRR 波束控制 演示发行说明中 提到了以下内容

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\MRR_beamolding\docs\MRR_Beamsteering_release_notes.html

    已知问题

    • 在 USRR/MRR 模式下、仅 MRR 子帧有正确的输出
    • USRR 模式不工作
    • MRR 模式不工作

    很遗憾、USRR 模式不受支持。

    OOB 演示的信息

    我们已经多次将此演示与提供的 GUI 或内部 Matlab GUI 配合使用。 我们从未见过类似的问题。

    我认为您的 GUI 可能存在问题

    谢谢你

    Cesar