This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:数据表中的空气流量限制(1m/s 限制?)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC3020, HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556432/hdc3022-airflow-limitation-in-datasheet-1-m-s-restriction

器件型号:HDC3022
主题中讨论的其他器件: HDC3020HDC3021

工具/软件:

您好:
我对 HDC3022 的气流条件有疑问。

数据表第 8.2.2 节“详细设计过程“中指出、器件不应放置在空气流量大于 1m/s 的环境中 这是正确的吗?
即使是弱风扇似乎也超过了这种情况、这在实际应用中会感到相当受限。

我正在考虑在空调管道中使用 HDC3022、其中的空气流量约为 10m/s
您能否告知此器件实际可使用的气流级别?
此外、HDC3020、HDC3021 和 HDC3022 之间的空气流量容差是否有任何差异?

此外、数据表还提到噪声会随着气流的增加而增加。
您能解释一下这种情况下会出现什么样的噪声吗?
例如、它是否会导致测量误差、读数不稳定或极端值(如 0% RH)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San,

    HDC3x 可在任何气流速度下使用、但其 RH 性能可能会因较高的风速而受到负面影响。 风速越高、噪音越大、这意味着测量结果将变得不稳定。 HDC3x 不会出现数字 RH 误差干扰、比如随机下降到 0%、但 RH 不会很好地稳定、您可能会看到几个%RH 的移动 RH 值。 去除 HDC3021 上的胶带后、在功能上与 HDC3020 等效。 因此、您应该预计这两者之间没有区别。 由于滤波器盖、HDC3022 的响应时间略慢、因此它实际上可能表现得更稳定、因为它无法像高气流环境中 RH/Temp 的易失性变化那样快地响应。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。
    您能否告诉我、数据表或相关文档中是否有任何声明表明该器件可以在任何气流条件下使用?
    为了使我们能够采用这款器件、我们需要能够明确支持这一点的文档或参考资料。

    产品寿命是否随气流速度(例如 1 m/s、10 m/s 或 20 m/s)而变化?
    此外、空气流量是否会影响长期漂移特性?