主题中讨论的其他器件: HDC3020、 HDC3021
工具/软件:
您好:
我对 HDC3022 的气流条件有疑问。
数据表第 8.2.2 节“详细设计过程“中指出、器件不应放置在空气流量大于 1m/s 的环境中 这是正确的吗?
即使是弱风扇似乎也超过了这种情况、这在实际应用中会感到相当受限。
我正在考虑在空调管道中使用 HDC3022、其中的空气流量约为 10m/s
您能否告知此器件实际可使用的气流级别?
此外、HDC3020、HDC3021 和 HDC3022 之间的空气流量容差是否有任何差异?
此外、数据表还提到噪声会随着气流的增加而增加。
您能解释一下这种情况下会出现什么样的噪声吗?
例如、它是否会导致测量误差、读数不稳定或极端值(如 0% RH)?
谢谢你