主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
我们正在尝试以连续波形测试不同的发送器。
我们遇到了一个关于 CW 传输的问答论坛(通过 e2e.ti.com/.../awr2944-how-to-enable-continuous-wave-mode-on-2944“上的链路测试进行)。
我目前使用的是:
1. mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03
2.我更改了“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\scripts\windows\setenv.bat



3.我尝试按照帖子中关于 makefile 的说明操作、将文件夹更改为 link_test、即 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\control\mmwave“
和生成文件、但是我遇到了与器件不受支持相关的问题、

我想问您以下问题:
1.是否需要配置其他设置来运行此测试?
2.在 CCS20.20 中、我看不到任何 xdctools、 如果要在 mmwave_mcuplus_sdl_04.06.01.02 中编译示例、xdc_install_path 的设置应该是什么?
3.请帮助我说明如何设置发射器选择、发射功率控制和本示例中的其他设置参数。
4.是否可以将此测试添加到 HECR 这样的代码中,如果是,那么我们应该怎么做?
此致、
Modick