This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:无法为 CW 模式设置 LINK_TEST

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543875/awr2944-unable-to-make-link_test-for-cw-mode

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

我们正在尝试以连续波形测试不同的发送器。

我们遇到了一个关于 CW 传输的问答论坛(通过 e2e.ti.com/.../awr2944-how-to-enable-continuous-wave-mode-on-2944“上的链路测试进行)。  

我目前使用的是:

1. mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03  

2.我更改了“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\scripts\windows\setenv.bat

3.我尝试按照帖子中关于 makefile 的说明操作、将文件夹更改为 link_test、即 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\control\mmwave“

和生成文件、但是我遇到了与器件不受支持相关的问题、

 

我想问您以下问题:

1.是否需要配置其他设置来运行此测试?

2.在 CCS20.20 中、我看不到任何 xdctools、 如果要在 mmwave_mcuplus_sdl_04.06.01.02 中编译示例、xdc_install_path 的设置应该是什么?

3.请帮助我说明如何设置发射器选择、发射功率控制和本示例中的其他设置参数。  

4.是否可以将此测试添加到 HECR 这样的代码中,如果是,那么我们应该怎么做?

此致、

Modick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Modick、

    我们正在查看此查询、并计划在更新后返回。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shailesh Joshi、 我的问题有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Modick、抱歉、这花费了异常长的时间。 相关工程师不可用。 让我在下周星期二之前回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Modick、
    1.只要 setenv 中的所有位置都有效,您就应该能够构建测试。 请确认一次、然后尝试运行 gmake clean all。 我们方面没有发现任何问题。
    2.如果 XDC 工具不是 CCS 的一部分、则可以单独安装
    连续波模式下的变送器选择通过 API 调用 rlSetChannelConfig。 并且可以使用 txOutPowerBackoffCode 控制功率
    4、为什么要将其集成到 HECR 应用程序中? 如果您希望使用 CW 模式评估某些内容、则使用 mmWave Studio 进行可视化甚至控制可能会更容易。 您也可以通过在 HECR 应用程序中调用 rlSetContModeConfig 来修改 HECR 应用程序、但这将完全中断信号链、因为处理是针对线性调频脉冲模式设计的。
    此致、
    Shailesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailesh、

    感谢您的回答。

    1.知道自己没有发现任何问题,这是很好的。 从我们的错误消息中可以看出、问题似乎不是由工具位置错误引起的;我们已非常努力地设置位置。 我们想了解您的设置和环境 (SDK 和 SysConfig)、以便重现您的成功结果。

    2.为最新版本的 SDK 推荐使用哪个版本的 XDC 工具?

    3.好的,我们会尝试一旦我们能够使 Make 成功。

    此致、

    Modick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Modick、可以使用 SysConfig 1.23.0 吗? 此 SDK 不支持 V 1.24.1。

    SDK 04.06.01.02 的 XDC 版本是  3.62.01.16.  

    您可以在 SDK 页面上的版本说明中查看这些要求。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shailesh Joshi 

    我在 SysConfig 1.23.0 中尝试了它、但仍然会报告错误信息“ AWR2944 是适用于 AWR2944 的 MCU+ SDK 产品的有效器件 “、

    setenv.bat 中没有错误、因为我没有收到错误“XXYZ 文件夹不存在错误:设置毫米波构建环境失败!“。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Modick、您能替换 此文件中的此标头吗

    \ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\control\mmwave_test\awr294x\mss.syscfg

    使用此标头:

    /**
    *这些参数是在生成此文件时使用的。 它们将自动应用于后续载荷
    *通过 GUI 或 CLI 运行带有“--help"的“的 CLI 以获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。
    *@cliArgs --器件“AWR294X"--“--部分“默认“--封装“ETS"--“--上下文“r5fss0-0"--“--产品“MCU_PLUS_SDK_AWR2944@10.01.00
    *@v2CliArgs --device “AWR2944"--package“--package “FCCSP (ALT)“--variant “AWR294x"--context“--context “r5fss0-0"--product“--product “MCU_PLUS_SDK_AWR2944@10.01.00
    *@版本{“tool":“:“1.24.1+4189"}“}
    */

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh Joshi :

    我已经 替换了顶部的标题/备注作为前一个回复、但错误仍然是相同的。

    我尝试将编译器更改为推荐的 4.0.2.LTS、但它没有解决任何问题。

    CCS 版本在 make 过程中是否很重要?

    此致、

    Modick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Modick、

    我可以确认它在 CCS 20.1.1 中可以正常工作、出于调试目的、您是否可以遵循版本说明中给出的工具版本?  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以检查 gmake 版本 (gmake -v) 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh Joshi :

    我的系统中当前的 gmake verison 是“GNU make 4.4.1“。

    此致、

    Modick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将安装 CCS20.1.1。 我需要一些时间才能获得安装批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Modick、我想与您确认问题已解决。 问到你已经关了票、希望它不是偶然的。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 更改后我成功完成了。 感谢您的支持。