请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA900主题中讨论的其他器件:PGA970、
工具/软件:
我尝试在 CCS 中构建与 PGA900 或 PGA970 配合使用的固件。 我在编译代码时遇到错误。 什么地方出问题了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为 PGA900 和 PGA970 编写固件时、CCS v12.8 是 TI 的首选版本。 以下所有错误均与 CCS v12.8 相关。
以下是一些常见问题: