This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PGA900:我在 CCS 中编译代码时遇到问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557947/faq-pga900-i-am-having-trouble-compiling-my-code-in-ccs

部件号:PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA970

工具/软件:

我尝试在 CCS 中构建与 PGA900 或 PGA970 配合使用的固件。 我在编译代码时遇到错误。 什么地方出问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 PGA900 和 PGA970 编写固件时、CCS v12.8 是 TI 的首选版本。  以下所有错误均与 CCS v12.8 相关。

    以下是一些常见问题:

    • 您 在下载 CCS 时没有安装 PGA 功能集
    • 您未将 rtsv6M0_T_le_eabi.lib 复制到以下路径中: C:\ti\ccs1281\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_20.2.7.LTS\lib
      • 由于您使用的是 CCS v20、因此路径看起来略有不同
    • 您没有初始化设备定义:
      • 更新属性后需要删除一些文件
    • 您的错误是“未在路径中找到程序“make"</s>“
    • 您的错误是“致命错误:无法打开源文件“pga970_platf.h"</s>“
    • 您的错误是“unresolved symbols remain“