请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE3010工具/软件:
您好、
我设计并使用了以下电路来应对 220V 50Hz:

我面临的自检未通过且 ALARM 引脚上收到 1.2 秒脉冲的问题。 如果 CT 已连接或未连接、则对自检没有影响。 我使用的 CT 是 ZST065BT 、匝数比为 1000/1 和 200/1。 如何调试这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.