This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:使用 AFE3010 时需要帮助

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557609/afe3010-help-required-using-afe3010

器件型号:AFE3010


工具/软件:

您好、

我设计并使用了以下电路来应对 220V 50Hz:

我面临的自检未通过且 ALARM 引脚上收到 1.2 秒脉冲的问题。 如果 CT 已连接或未连接、则对自检没有影响。 我使用的 CT 是 ZST065BT 、匝数比为 1000/1 和 200/1。 如何调试这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自检未通过的最常见原因是接线的极性不正确。 请 参阅 第 8.2.2 节第 1 点、看看它是否提供了有用的提示。

    如果仍然有困难、可以使用示波器来验证关键波形 、包括 VDD、Vout、FT 等 最关键的是当 FT 脉冲为高电平时、Vout 充分降至 2.5V 以下。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 CT、自检是否仍然不能通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CT 需要通过自检。 1000 圈线圈产生故障输入信号。 1000 转的极性以及  LN 导线通过 CT 的方式决定了故障 信号相对于线路电压的相位。

    此致

    广